2072827_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2072827_zh-CN

2072827_zh-CN

安装 S32K1XX SDK

您好!

我的问题是,S32K1XX SDK 安装程序无法安装到 S32DS。无论是尝试打开任何示例项目,还是打开 S32 配置工具,都没有检测到任何 SDK。只是为了说明一切是多么空洞:

rj1_0-1743592791514.pngrj1_0-1743592791514.png

rj1_1-1743592872620.pngrj1_1-1743592872620.png

我从帮助 -> S32DS 扩展和更新中安装了 S32K1XX SDK:

rj1_2-1743593020086.pngrj1_2-1743593020086.png

以及帮助 -> 安装新软件

rj1_3-1743593072511.pngrj1_3-1743593072511.png

此外,我还下载并安装了 S32_SDK_S32K1xx_RTM_4.0.2 以供外部使用,但似乎无济于事,我还无法将其添加到 S32DS 中。

谁能帮助我们为 S32K144 启动并运行这个环境?目前,我还不知道如何使用这款处理器。

R



S32K1系列的S32SDKRe: S32K1XX SDK installation

我通过 updatesite 和将 S32DS 环境更新到最新版本(参见 VaneB 对此主题的评论)设法解决了这个问题。此外,在制作新项目时,请确保项目的 GCC 版本与 SDK 的 GCC 版本相同,否则将无法显示。

Re: S32K1XX SDK installation

@r-j1你现在解决这个问题了吗?我现在也遇到了同样的问题。

Re: S32K1XX SDK installation

你好@r-j1

根据您共享的镜像,似乎没有为 S32K1 设备安装任何软件。

下载并安装 S32K1 设备的实时驱动程序 (RTD)。这些可以在 S32K1 实时驱动程序下的汽车软件——S32K1_S32M24x——Cortex-M 实时驱动程序部分中找到。具体来说,您需要下载 DesignStudio_updatesite.zip 文件。 例如,S32K1_S32M24X 实时驱动程序 AUTOSAR R21-11 版本 3.0.0→ SW32K1_S32M24x_RTD_R21-11_3.0.0_D2503_DesignStudio_updatesite.zip.

下载后,通过 S32DS 扩展和更新,选择添加更新站点进行安装。

关于 S32_SDK_S32K1xx_RTM_4.0.2,请注意它只包含在 S32 Design Studio 3.4 S32K1xx Service Pack 1 中。因此,它与 S32DS 3.6 不兼容,也不支持 S32DS 3.6。


BR、VaneB

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 09:36 AM
更新者: