2072827_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2072827_ja-JP

2072827_ja-JP

S32K1XX SDKsのインストール

こんにちは!

私の問題は、S32K1XX SDKs のインストールが S32DS にインストールされないことです。サンプル プロジェクトを開こうとしても、S32 構成ツールを開こうとしても、SDKs が検出されませんでした。すべてがいかに空虚であるかを説明すると次のようになります。

rj1_0-1743592791514.pngrj1_0-1743592791514.pngrj1_0-1743592791514.png

rj1_1-1743592872620.pngrj1_1-1743592872620.pngrj1_1-1743592872620.png

ヘルプ -> S32DS 拡張機能と更新から S32K1XX SDK をインストールしました。

rj1_2-1743593020086.pngrj1_2-1743593020086.pngrj1_2-1743593020086.png

ヘルプ -> 新しいソフトウェアのインストール

rj1_3-1743593072511.pngrj1_3-1743593072511.pngrj1_3-1743593072511.png

さらに、外部使用のために S32_SDK_S32K1xx_RTM_4.0.2 をダウンロードしてインストールしましたが、役に立たないようで、まだ S32DS に追加できていません。

S32K144 用にこの環境を稼働させるのを手伝ってくれる人はいませんか?現時点では、このプロセッサをどのように操作するかについてのアイデアがありません。

R



S32K1 用 S32 SDKRe: S32K1XX SDK installation

私は、updatesite を使用して S32DS 環境を最新バージョンに更新することでこの問題を修正しました (このトピックに関する VaneB のコメントを参照してください)。また、新しいプロジェクトを作成するときは、プロジェクトの GCC バージョンと SDKs の GCC バージョンが同じであることを確認してください。そうでない場合は表示されません。

Re: S32K1XX SDK installation

@r-j1この問題は修正されましたか?私も今同じ問題を抱えています。

Re: S32K1XX SDK installation

こんにちは@r-j1

共有された画像に基づくと、S32K1 デバイス用のソフトウェアがインストールされていないようです。

S32K1 デバイス用のリアルタイム・ドライバ (RTD) をダウンロードしてインストールします。これらは、オートモーティブ SW - S32K1_S32M24x - Cortex-M 用リアルタイム・ドライバ セクションのS32K1 用リアルタイム・ドライバにあります。具体的には、DesignStudio_updatesite.zip ファイルをダウンロードする必要があります。たとえば、S32K1_S32M24X リアルタイム・ドライバ AUTOSAR R21-11 バージョン 3.0.0→ SW32K1_S32M24x_RTD_R21-11_3.0.0_D2503_DesignStudio_updatesite.zip。

ダウンロード後、「更新サイトの追加」を選択して、S32DS 拡張機能と更新からインストールします。

S32_SDK_S32K1xx_RTM_4.0.2 に関しては、S32 Design Studio 3.4 S32K1xx Service Pack 1 にのみ含まれていることにご注意ください。したがって、S32DS 3.6 との互換性はなく、サポートもされません。


BR、ヴェインB

回复: S32K1XX SDK installation

私も今、同じ問題を抱えています。+1


なぜ最初からパッケージ化しないのですか?

ユーザーが自分で検索してインストールさせるのは面倒です。


それは私の仕事の邪魔になっている。イライラする。



アップデートリストに「S32K1_S32M24x」ものが全く見つからない :

CY9_0-1787715041379.pngCY9_0-1787715041379.pngCY9_0-1787715041379.png


[製品ダウンロード] リスト、

選択肢が多すぎて、どれをダウンロードしてインストールすればいいのか全く分かりません(2つ以上)です


CY9_1-1787715255631.pngCY9_1-1787715255631.pngCY9_1-1787715255631.png


イライラする。

回复: S32K1XX SDK installation

インストール失敗:

CY9_0-1787716608629.pngCY9_0-1787716608629.png



* 理由 :

インストールが完了しません。
インストール中のソフトウェア:com.nxp.SECRDR.S32K1 3.0.0.202606260916。
必要な依存関係が見つかりません:com.nxp.RTD.S32K1_S32M24 0.0.0が見つかりませんでした。


* 詳細 :

動作詳細 インストール中のソフトウェア:com.nxp.SECRDR.S32K1.root.feature.feature.group 3.0.0.202606260916欠落要件:com.nxp.SECRDR.S32K1.root.feature.feature.group 3.0.0.202606260916 は 'org.eclipse.equinox.p2.iu;com.nxp.RTD.S32K1_S32M24.root.feature.feature.group 0.0.0'ですが、見つかりませんでした


迷惑な

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎08-27-2026 04:29 AM
更新者: