こんにちは!
私の問題は、S32K1XX SDKs のインストールが S32DS にインストールされないことです。サンプル プロジェクトを開こうとしても、S32 構成ツールを開こうとしても、SDKs が検出されませんでした。すべてがいかに空虚であるかを説明すると次のようになります。
ヘルプ -> S32DS 拡張機能と更新から S32K1XX SDK をインストールしました。
ヘルプ -> 新しいソフトウェアのインストール
さらに、外部使用のために S32_SDK_S32K1xx_RTM_4.0.2 をダウンロードしてインストールしましたが、役に立たないようで、まだ S32DS に追加できていません。
S32K144 用にこの環境を稼働させるのを手伝ってくれる人はいませんか?現時点では、このプロセッサをどのように操作するかについてのアイデアがありません。
R
私は、updatesite を使用して S32DS 環境を最新バージョンに更新することでこの問題を修正しました (このトピックに関する VaneB のコメントを参照してください)。また、新しいプロジェクトを作成するときは、プロジェクトの GCC バージョンと SDKs の GCC バージョンが同じであることを確認してください。そうでない場合は表示されません。
@r-j1この問題は修正されましたか?私も今同じ問題を抱えています。
こんにちは@r-j1
共有された画像に基づくと、S32K1 デバイス用のソフトウェアがインストールされていないようです。
S32K1 デバイス用のリアルタイム・ドライバ (RTD) をダウンロードしてインストールします。これらは、オートモーティブ SW - S32K1_S32M24x - Cortex-M 用リアルタイム・ドライバ セクションのS32K1 用リアルタイム・ドライバにあります。具体的には、DesignStudio_updatesite.zip ファイルをダウンロードする必要があります。たとえば、S32K1_S32M24X リアルタイム・ドライバ AUTOSAR R21-11 バージョン 3.0.0→ SW32K1_S32M24x_RTD_R21-11_3.0.0_D2503_DesignStudio_updatesite.zip。
ダウンロード後、「更新サイトの追加」を選択して、S32DS 拡張機能と更新からインストールします。
S32_SDK_S32K1xx_RTM_4.0.2 に関しては、S32 Design Studio 3.4 S32K1xx Service Pack 1 にのみ含まれていることにご注意ください。したがって、S32DS 3.6 との互換性はなく、サポートもされません。
BR、ヴェインB