2072159_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2072159_ja-JP

2072159_ja-JP

IMX93 - AHAB セキュアブート - SRKテーブル

NXPの専門家の皆さん、こんにちは。

私はIMX93プロセッサでAHAB SecureBootを勉強しており、証明書を生成するためにCSTツールを使用しています。

多くの例は、4つのリーフ(SRKn、1から4までのn)を持つPKIツリーの生成を示しています。

生成後、SRK_TableとSRK_TableFuseを生成しなければなりません。

SRK_Tableは画像に追加され、SRK_TableFuseをeFuseにフラッシュする必要があります。

CST ToolはSRK_TableFuseを16ワードとして生成しますが、リファレンスマニュアルには16個のヒューズ(Yが0から15までのOES_SRKHy)がありますが、そのうちのいくつかは予約されています。

  1. これらのeFuse(8から15までのヒューズ)もフラッシュできますか?
  2. さらに、ターゲットに対して 1 つの証明書のみを含む SRK テーブルを生成できますか?

どうもありがとうございます!

日時:IMX93 - AHABセキュアブート - SRKテーブルgit の例では、証明書は sha384 で生成されています。
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 09:41 PM
Updated by: