2071902_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2071902_ja-JP

2071902_ja-JP

i.MX93 EVKボードのメモリマップの詳細が見つかりません

こんにちは

私は一緒に働いていますiMX93EVKボードですが、ボードのメモリマップの詳細を見つけることができませんでした。( ここで記憶とそのサイズへの参照を見つけることができましたが、実際の住所を見つけることができませんでした)。
Cortex-M33でいくつかのベアメタルアプリケーションを構築しようとしていますが、メモリの可用性に基づいてリンカスクリプトをカスタマイズする必要があります。

だから、誰かが私にメモリマップとCortex-M33を介してアクセス可能なメモリを教えてもらえますか
(例:Cortex-M33は前述の2 GB DDRメモリにアクセスできますか、それともCortex-A55専用ですか?

Re: i.MX93 EVK ボードのメモリ マップの詳細が見つかりません

@Harvey021、迅速な対応に感謝します。

私はimx93evk sdk_2_16 を使用しています(どのように生成したかはわかりませんが、次の投稿で生成手順を提供します)。

私は、 "PRINTF()"関数がフロート値を印刷できないことを確認しました(テキストコンテンツを印刷するだけで、フロート値の代わりに空白のままになります)

この クエリでは、プロジェクトの生成中にいくつかのマクロを有効にする必要があると読みましたが、プロジェクトはすでに生成されているため、再生成できませんでした(追跡されていない変更が多数あり、再度再構築すると失われます)

それで、私がこれを達成できるように、ソースコードで変更できる方法はありますか。( PRINT_FLOAT_ENABLEマクロを有効にしようとしましたが、まだ機能していません)

これが構成です、私は現在持っています:
PRINT_FLOAT_ENABLE = 1
SDK_DEBUG_CONSOLE = 1

感謝!

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-21-2025 01:35 PM
更新人: