2070752_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2070752_ja-JP

2070752_ja-JP

802.11n を 2.4GHz 40MHz で接続するようにデバイスを設定するにはどうすればよいですか?

現在、mlanutlを使用して「bandcfg 31」を設定していますが、2.4GHz 40MHzで802.11nを使用して接続できません。

802.11n 2.4GHz 40MHzで接続するには、「bandcfg」の「使用方法」セクションに記載されているように、「bit5:AC 2.4G」を有効にする必要がありますか?

また、「AC 2.4G」とはどういう意味ですか?

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-21-2025 09:43 PM
更新人: