こんにちは。カスタムボード上のA53コアでPFEスレーブを動作させたいのですが。
しかし、ドライバの初期化プロセスは成功しませんでした。
M7はHIF0をマスターとして使用し、A53はHIF3を使用します。
カーネルログは以下のとおりです。
[ 10.511555] pfeng-slave 46000000.pfe_slave:PFEngイーサネットドライバをロードしています...
[ 10.511561] pfeng-slave 46000000.pfe_slave:バージョン: 1.8.0
[ 10.511567] pfeng-slave 46000000.pfe_slave:ドライバコミットハッシュ: M4_DRIVER_COMMIT_HASH
[ 10.511573] pfeng-slave 46000000.pfe_slave:マルチインスタンスサポート: SLAVE/mdetect=on
[ 10.511579] pfeng-slave 46000000.pfe_slave:作成者: 10.2.1 20201103
[ 10.511849] pfeng-slave 46000000.pfe_slave:PFEコントローラーが起動するまで待機します...
[ 10.511875] pfeng-slave 46000000.pfe_slave:PFEコントローラーがUP状態を検出しました
[ 10.511881] pfeng-slave 46000000.pfe_slave:Cbusアドレス 0x46000000 サイズ 0x1000000
[ 10.511892] pfeng-slave 46000000.pfe_slave:IHCチャネル:3
[ 10.511899] pfeng-slave 46000000.pfe_slave:マスターIHCチャネル:0
[ 10.511913] pfeng-slave 46000000.pfe_slave:ネットイフ名: pfe0sl
[ 10.511921] pfeng-slave 46000000.pfe_slave:DT MACアドレス: 00:04:9f:be:ff:00
[ 10.511932] pfeng-slave 46000000.pfe_slave:netif(pfe0sl) リンクされたphyif: 0
[ 10.511938] pfeng-slave 46000000.pfe_slave:netif(pfe0sl) モード: std
[ 10.512765] pfeng-slave 46000000.pfe_slave:netif(pfe0sl) HIFs: カウント 1 マップ 08
[ 10.512788] pfeng-slave 46000000.pfe_slave:HIFチャネルマスク: 0x0008
[ 10.512915] pfeng-slave 46000000.pfe_slave: 割り当てられた予約済みメモリノード pfebufs@83600000
[ 10.512944] pfeng-slave 46000000.pfe_slave:PFE CBUS p0x00000000396a8862 は v0xffffffc00c000000 にマッピングされています
[ 10.512962] pfeng-slave 46000000.pfe_slave:マスターアップをお待ちください...
[ 10.512968] pfeng-slave 46000000.pfe_slave:マスターUPを検出しました
[ 10.512986] pfeng-slave 46000000.pfe_slave:HIF3はクリーンな状態です
[ 10.513181] pfeng-slave 46000000.pfe_slave:HIF0が設定されていないため、スキップしました。
[ 10.513188] pfeng-slave 46000000.pfe_slave:HIF1が設定されていないため、スキップします。
[ 10.513193] pfeng-slave 46000000.pfe_slave:HIF2が設定されていないため、スキップします。
[ 10.513517] pfeng-slave 46000000.pfe_slave:HIF3が有効
[ 10.513529] pfeng-slave 46000000.pfe_slave:HIF3が始まった
[ 10.513536] pfeng-slave 46000000.pfe_slave:IDEXスレーブ @ マスターインターフェース 6
[ 10.513547] pfeng-slave 46000000.pfe_slave:IHCクライアント登録済み
[ 11.528401] pfeng-slave 46000000.pfe_slave:IDEXリクエスト0がタイムアウトしました。10回再送信しました。
[ 11.528413] pfeng-slave 46000000.pfe_slave:RPCトランスポートが失敗しました: 110
[ 11.528420] pfeng-slave 46000000.pfe_slave:IDEX: リセット要求が成功しませんでした [110]
[ 11.528427] pfeng-slave 46000000.pfe_slave:IDEX: v1(レガシー)プロトコルを使用
[ 11.528433] pfeng-slave 46000000.pfe_slave:HIF3にIDEX RPCがインストールされました
[ 11.528477] pfeng-slave 46000000.pfe_slavepfe0sl (未初期化): HIF3 を購読する
[ 11.528490] pfeng-slave 46000000.pfe_slave:MDIOバス0が無効です: DTで見つかりません
[ 11.528497] pfeng-slave 46000000.pfe_slave:MDIOバス1が無効になっています: DTで見つかりません
[ 11.528502] pfeng-slave 46000000.pfe_slave:MDIOバス2が無効になっています: DTで見つかりません
[ 11.528502] pfeng-slave 46000000.pfe_slavepfe0sl (未初期化): ホストLLTXが無効になっています
[ 12.528776] pfeng-slave 46000000.pfe_slave:IDEXリクエスト1がタイムアウトしました。10回再送信しました。
[ 12.528786] pfeng-slave 46000000.pfe_slave:RPCトランスポートが失敗しました: 110
[ 12.528793] pfeng-slave 46000000.pfe_slave:IDEX: リセット要求が成功しませんでした [110]
[ 12.528804] pfeng-slave 46000000.pfe_slave:エラー: (ドライバー) イベント 1 - ドライバー実行時エラー: [pfe_phy_if_slave.c:66]インターフェースDBをロックできません: 110
[ 13.529070] pfeng-slave 46000000.pfe_slave:IDEXリクエスト2がタイムアウトしました。10回再送信しました。
[ 13.529086] pfeng-slave 46000000.pfe_slave:RPCトランスポートが失敗しました: 110
[ 13.529093] pfeng-slave 46000000.pfe_slave:IDEX: リセット要求が成功しませんでした [110]
[ 13.529104] pfeng-slave 46000000.pfe_slave:エラー: (ドライバ) イベント情報 1 - ドライバ実行時エラー: [pfe_phy_if_slave.c:568]PFE_PLATFORM_RPC_PFE_PHY_IF_ENABLE が失敗しました: 110
[ 14.529351] pfeng-slave 46000000.pfe_slave:IDEXリクエスト3がタイムアウトしました。10回再送信しました。
[ 14.529364] pfeng-slave 46000000.pfe_slave:RPCトランスポートが失敗しました: 110
[ 14.529370] pfeng-slave 46000000.pfe_slave:IDEX: リセット要求が成功しませんでした [110]
[ 14.529380] pfeng-slave 46000000.pfe_slave:エラー: (ドライバ) イベント 1 - ドライバ実行時エラー: [pfe_phy_if_slave.c:79]インターフェースDBのロックを解除できません: 110
[ 14.529396] pfeng-slave 46000000.pfe_slavepfe0sl (未初期化): エラー: (ドライバ) イベント 1 - ドライバ実行時エラー: [pfeng-netif.c:1130]HIF3を有効にできません
こんにちは、 @TimSamus さん。
これはかなり古い投稿なので、ステータスを追跡するために使用しているツールでは、もはやこの投稿を追跡していません。よろしければ、問題の詳細をすべて記載した新しい投稿を作成していただければ、私か私のチームの誰かがお手伝いいたします。
よろしくお願いします。
こんにちは、私も同様の問題に遭遇しました。「arRxBdWbRing では desc_ens が常に "1" になります」。どのように解決されたのか教えていただけますか?
こんにちは、 @tommychen1986 さん。
M7とA53を使用したマスタースレーブ構成でのPFEについてさらに調査したところ、以下のドキュメントが見つかりました。
S32G_PFE_Master_Slave_Simple_Demo_V2_2023_5_23_Eng.pdf
また、BSP43のダウンロードページにあるPFE_S32G_A53_LNX_UserManual.pdfもダウンロードできます。
それらの中で、私は以下のことを発見しました。
簡易デモの8ページ、セクション3.4にM7に必要な設定が記載されています。複数ページにわたって説明されているため、リンク先のセクション全体をご確認ください。
LNXユーザーマニュアルの12ページには、pfengをコンパイルするために必要なオプションが記載されています。
これはスレーブ構成のビルドコマンドの例です。
make KERNEL_src=/home/bsp-43/build_s32g399ardb3/tmp/work-shared/s32g399ardb3/kernel-source KERNELDIR=/home//bsp-43/build_s32g399ardb3/tmp/work-shared/s32g399ardb3/kernel-source MDIR=/home/bsp-43/build_s32g399ardb3/tmp/work/s32g399ardb3-fsl-linux/pfe-slave/1.0.0-r0/git/sw/linux-pfeng -C /home/bsp-43/build_s32g399ardb3/tmp/work/s32g399ardb3-fsl-linux/pfe-slave/1.0.0-r0/git/sw/linux-pfeng V=1 drv-build PFE_CFG_MULTI_INSTANCE_SUPPORT=1 PFE_CFG_PFE_MASTER=0
これは、手動ビルドを使用しているか、Yoctoビルドを使用しているかによって異なります。後者を使用している場合は、BSP43ユーザーマニュアルを確認してください。
このシンプルなデモではかなり古いBSPバージョンを使用しているため、一部のオプションが非推奨になったり変更されたりしている可能性があることにご注意ください。しかし、ログを見る限り、現時点での私の結論は、M7の設定に問題があるということです。
MCAL PFEドライバに付属しているMasterProject_RDB2も確認し、あなたのスクリーンショットから確認できるオプションと比較してみたところ、いくつか違いが見つかりました。また、まずはM7上でLinux構成を使ってサンプルを実行し、その構成で初期化の問題が解決するかどうかを確認することも有益でしょう。
この設定が役に立ったかどうか教えてください。
こんにちは、 alejandro_eさん、
HIF3を使用してみましたが、それでも同じエラーメッセージが表示されます。
こんにちは、 @tommychen1986 さん。
以前のメッセージで提案したように、デフォルトのLinuxデバイスツリー構成で、M7 AUTOSARアプリケーションの共通インターフェースにHIF3を使用して、「nxp,pfeng-ihc-channel =
よろしくお願いします!
こんにちは、 @tommychen1986 さん。
この2つのテストについてご協力をお願いします。
1 - このコマンドを実行し、その出力を共有してください。
root@s32g399ardb3:~# find /lib/modules/$(uname -r) -name '*.ko' | grep "pfe"
/lib/modules/6.6.52-rt43-g1a29a32be610/kernel/drivers/net/ethernet/nxp/pfe/pfeng-slave.ko
/lib/modules/6.6.52-rt43-g1a29a32be610/kernel/drivers/net/ethernet/nxp/pfe/pfeng.ko
root@s32g399ardb3:~#
2. 共通インターフェースにはHIF0ではなくHIF3を使用する。
動作に変化があった場合はお知らせください。
よろしくお願いします。
こんにちは、 alejandro_eさん、
私の設定は以下のとおりです。
M7
A53
こんにちは、 @tommychen1986 さん。
情報提供ありがとうございました。M7コアのPFEに適用している設定のスクリーンショットを共有していただけますか?M7をPFEのマスターデバイスとして使用することを想定しています。この構成では、A53はM7によるPFEの初期化を待機します。
また、BSP側で行った設定を共有していただけますか?具体的には、A53をスレーブとして設定するための設定です。
よろしくお願いします。
こんにちは、alejandro_eさん。
返信が遅くなって申し訳ありません。
私の回答は以下のとおりです。
--------------S32G274A
-------------- カスタムボード
--------------BSP43
カーネルバージョンは5.15.167です
--------------ATFはQspi Flashに、カーネルとrootfsはemmcに格納
--------------4.0.1(M7 PFEドライバのhal.hファイル内の「Mcu_GetSharedIpSetting」「Mcu_SetSharedIpSetting」「Mcu_TriggerHardwareUpdate」関数呼び出しをコメントアウト)
-------------- AUTOSAR OS
--------------1.10.0
--------------1.5.0
--------------pfengのバージョンは1.8.0です
--------------いいえ、私は PFE ドライバーを A53 のマスターとしてのみ使用しています。マスタースレーブとして使うのは今回が初めてです。
こんにちは、 @tommychen1986 さん。
お客様のシステム構成をより正確に把握するために、以下の情報をご提供いただけますでしょうか。
情報提供ありがとうございます。
ハイ
デバッグの結果、A53 から送信された IDEX RESET コマンドが M7 に受信され、M7 も A53 に ack を送信していることがわかりました。しかし、A53 はこの ack を受信していません。(いいえ)ihc_rx_fifo 内のメッセージ)