2067519_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2067519_ja-JP

2067519_ja-JP

S32M LIN スタックのコンパイル エラー

S32DS 3.5 と S32M24 RTD 2.0.0 を使用しており、S32K1_S32M24X_LINSTACK_RTM_1_0_2_D2308_updatesite.zipをインストールしています。

マスターとスレーブの例をインポートし、mexファイルのバックスラッシュの問題を修正しました()、そして、設定コードを生成しました。

どちらのプロジェクトもビルドされません。

スレーブコードに次のエラーがあります。

説明 Resource Path Location Type
'LinIf_Channel_State' undeclared (この関数で最初に使用) lin_dal.c/Lin_Slave_S32M244_Example_DS/stacks/lin/lin_dal/src 520 行目 C/C++ の問題
'LINIF_IDLE' 未宣言 (この関数で最初に使用)。「LINIF_CODE」のことだったの?lin_dal.c/Lin_Slave_S32M244_Example_DS/stacks/lin/lin_dal/src 520 行目 C/C++ の問題
フィールド 'lin_baudrate_adjusted_flg' を解決できませんでした lin_dal.c/Lin_Slave_S32M244_Example_DS/stacks/lin/lin_dal/src 199 行目 セマンティックエラー
フィールド 'lin_max_frame_res_timeout_val' を解決できませんでした lin_dal.c/Lin_Slave_S32M244_Example_DS/stacks/lin/lin_dal/src 193 行目 セマンティックエラー
フィールド 'lin_protocol_state' を解決できませんでした lin_dal.c/Lin_Slave_S32M244_Example_DS/stacks/lin/lin_dal/src 172 行目 セマンティックエラー
フィールド 'lin_protocol_state' を解決できませんでした lin_dal.c/Lin_Slave_S32M244_Example_DS/stacks/lin/lin_dal/src 438 行目 セマンティックエラー
フィールド 'lin_protocol_state' を解決できませんでした lin_dal.c/Lin_Slave_S32M244_Example_DS/stacks/lin/lin_dal/src 443 行目 セマンティックエラー
フィールド 'lin_protocol_state' を解決できませんでした lin_dal.c/Lin_Slave_S32M244_Example_DS/stacks/lin/lin_dal/src 488 行目 セマンティックエラー
フィールド 'lin_virtual_interface' を解決できませんでした lin_dal.c/Lin_Slave_S32M244_Example_DS/stacks/lin/lin_dal/src 128 行目 セマンティックエラー
フィールド 'lin_virtual_interface' を解決できませんでした lin_dal.c/Lin_Slave_S32M244_Example_DS/stacks/lin/lin_dal/src 146 行目 セマンティックエラー
フィールド 'lin_virtual_interface' を解決できませんでした lin_dal.c/Lin_Slave_S32M244_Example_DS/stacks/lin/lin_dal/src 176 行目 セマンティックエラー
フィールド 'lin_virtual_interface' を解決できませんでした lin_dal.c/Lin_Slave_S32M244_Example_DS/stacks/lin/lin_dal/src 181 行目 セマンティックエラー
フィールド 'lin_virtual_interface' を解決できませんでした lin_dal.c/Lin_Slave_S32M244_Example_DS/stacks/lin/lin_dal/src 302 行目 セマンティックエラー
フィールド 'lin_virtual_interface' を解決できませんでした lin_dal.c/Lin_Slave_S32M244_Example_DS/stacks/lin/lin_dal/src 411 行目 セマンティックエラー
フィールド 'lin_virtual_interface' を解決できませんでした lin_dal.c/Lin_Slave_S32M244_Example_DS/stacks/lin/lin_dal/src 489 行目 セマンティックエラー
フィールド 'max_idle_timeout_cnt' を解決できませんでした lin_dal.c/Lin_Slave_S32M244_Example_DS/stacks/lin/lin_dal/src 528 行目 セマンティックエラー
フィールド 'response_buffer_ptr' を解決できませんでした lin_dal.c/Lin_Slave_S32M244_Example_DS/stacks/lin/lin_dal/src 443 行目 セマンティックエラー
フィールド 'response_length' を解決できませんでした lin_dal.c/Lin_Slave_S32M244_Example_DS/stacks/lin/lin_dal/src 438 行目 セマンティックエラー
関数 'OsIf_ResumeAllInterrupts' の暗黙宣言 [-Werror=暗黙の関数宣言] lin_commontl_proto.c/Lin_Master_S32M244_Example_DS/stacks/lin/src 1241 行目 C/C++ の問題
関数 'OsIf_ResumeAllInterrupts' の暗黙宣言 [-Werror=暗黙の関数宣言] lin_commontl_proto.c/Lin_Slave_S32M244_Example_DS/stacks/lin/src 1241 行目 C/C++ の問題
関数 'OsIf_SuspendAllInterrupts' の暗黙宣言 [-Werror=暗黙の関数宣言] lin_commontl_proto.c/Lin_Master_S32M244_Example_DS/stacks/lin/src 1172 行目 C/C++ の問題
関数 'OsIf_SuspendAllInterrupts' の暗黙宣言 [-Werror=暗黙の関数宣言] lin_commontl_proto.c/Lin_Slave_S32M244_Example_DS/stacks/lin/src 1172 行目 C/C++ の問題
make: *** [stacks/lin/lin_dal/src/subdir.mk:20:stacks/lin/lin_dal/src/lin_dal.o]エラー 1 Lin_Slave_S32M244_Example_DS C/C++ の問題
make: *** [stacks/lin/src/subdir.mk:36: stacks/lin/src/lin_commontl_proto.o]エラー 1 Lin_Master_S32M244_Example_DS C/C++ の問題
make: *** [stacks/lin/src/subdir.mk:36: stacks/lin/src/lin_commontl_proto.o]エラー 1 Lin_Slave_S32M244_Example_DS C/C++ の問題
make: *** 未完成の仕事を待っています...。Lin_Master_S32M244_Example_DS C/C++ の問題
make: *** 未完成の仕事を待っています...。Lin_Slave_S32M244_Example_DS C/C++ の問題
シンボル 'LinIf_Channel_State' を解決できませんでした lin_dal.c/Lin_Slave_S32M244_Example_DS/stacks/lin/lin_dal/src 520 行目 セマンティックエラー
シンボル 'LINIF_IDLE' を解決できませんでした lin_dal.c/Lin_Slave_S32M244_Example_DS/stacks/lin/lin_dal/src 520 行目 セマンティックエラー

マスター・コードのエラーは少なくなります。

説明 Resource Path Location Type
関数 'OsIf_ResumeAllInterrupts' の暗黙宣言 [-Werror=暗黙の関数宣言] lin_commontl_proto.c/Lin_Master_S32M244_Example_DS/stacks/lin/src 1241 行目 C/C++ の問題
関数 'OsIf_SuspendAllInterrupts' の暗黙宣言 [-Werror=暗黙の関数宣言] lin_commontl_proto.c/Lin_Master_S32M244_Example_DS/stacks/lin/src 1172 行目 C/C++ の問題

これらのエラーはどのように解決できますか?

Re: S32M LIN スタックのコンパイル エラー

ワークスペースから両方のプロジェクトを完全に削除してから、Lin_SlaveプロジェクトとLin_Masterプロジェクトを再インポートしました。コンフィギュレーターを開く前に、元の投稿で説明したLDFソース行のバックスラッシュの問題を修正しました。

その後、コンフィギュレーターを開き、コードを更新して、無事にビルドすることができました。

コンフィギュレーターのこの行が、このコードのすべてのバージョンで一貫して壊れているのはなぜですか?S32K118の実装でも同じ問題があります。


Re: S32M LIN スタックのコンパイル エラー

マスターコードとスレーブコードのためにlin_commontl_proto.cにインクルードを追加する必要がありました。
#include 「OsIf_Internal.h」

マスターコードはビルドされますが、スレーブコードにはまだエラーがあります。

1. LINIF_IDLEが定義されていない

2. stacks/lin/lin_dal/src/lin_dal.c:520:23:エラー: 'LinIf_Channel_State' 未宣言


标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-21-2025 09:47 PM
更新人: