2067182_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2067182_ja-JP

2067182_ja-JP

RT1020 FlexSPI NOR速度構成。

XIP用のFlexspiNORフラッシュを使用したプロジェクトがあります。

プロジェクト セットアップによって提供されるデフォルトのシリアル NOR コンフィギュレーション ブロックは、次のとおりです。

定数 flexspi_nor_config_t qspiflash_config =
{.memConfig ={.tag

= FLEXSPI_CFG_BLK_TAG、.version
= FLEXSPI_CFG_BLK_VERSION、.readSampleClksrc=kFlexSPIReadSampleClk_LoopbackFromDqsPad、.csHoldTime

=
3u、.csSetupTime = 3u、

DDRモード、Wordaddassable、Safe構成、差動クロックを有効にする.sflashPadType = kSerialFlash_4Pads、.serialClkFreq
= kFlexSpiSerialClk_100MHz、.sflashA1サイズ=
8u * 1024u * 1024u、.lookupTable

={

LUT の読み取り FLEXSPI_LUT_SEQ(CMD_SDR、FLEXSPI_1PAD、0xEB、RADDR_SDR、FLEXSPI_4PAD、0x18)、
FLEXSPI_LUT_SEQ(DUMMY_SDR、FLEXSPI_4PAD、0x06、READ_SDR、FLEXSPI_4PAD、0x04)、},},.pageSize


=
256u、.sectorSize = 4u *
1024u、.blockSize = 256u *
1024u、.isUniformBlockSize = false、 フォント
face="">};

Fexspi クロック周波数を .serialClkFreq = kFlexSpiSerialClk_133MHz に変更する

SPIクロックの周波数に大きな変化はありません。


100Mhzと133Mhzの両方で、Flexspiコルクの頻度は約127Mhzです


どなたか情報を提供していただけませんか?


ありがとうとよろしく

ハリクリシュナンC

日時:RT1020 FlexSPI NOR速度構成。

こんにちは@harikrishnan_ch 

ご連絡いただきありがとうございます!

デバッグセッションでプログラムをロードした後で測定していますか?はいの場合は、デバッガからの影響を排除し、使用せず、デバッガの介入なしにMCUを起動させることで、あなたの助けを得たいと思います。このスレッドに同様のものが表示されました Flex Spi Serial Clkは、CCMのROM設定後に要求された速度100MHzで動作しません

当社の i.MX RT1020 EVKを使用してこれを再現できますか?

別の周波数でテストすることは可能ですか?たとえば、30MHzまたは50MHzですか?

ごきげんよう、

ディエゴ



Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 01:48 PM
Updated by: