Hi,
我只想使用 DP83826 phy 而不是 KSZ8081 运行 SDK lwip 示例。
我用 iMXRT1064 和 DP83826 制作了一块定制板。
有没有适合该 phy 的库?
谢谢!
你好,最后我将fsl_phyksz8081.c 适配到 DP83826 上,并且运行顺利。
谢谢!
Hi @etronic_arg ,
感谢您对 NXP MIMXRT 系列的关注!
我检查了内部信息,目前没有可直接用于 RT1064 的 DP83826 驱动程序。但好消息是,客户已经实施了它并确定它是可行的。您可以参考此链接: https ://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors/We-can-measure-RX-signals-from-PHY-but-not-TX-signals-coming/td-p/2030704
此外,github 上的供应商和第三方有一些可用资源可以帮助您移植。喜欢这个项目或其他项目: https://github.com/MikroElektronika/mikrosdk_v2/tree/master/thirdparty/ethernet/cyclonetcp/lib/cyclo...
此致,
加文