2065780_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2065780_ja-JP

2065780_ja-JP

MIMXRT1170-EVKB 100M PHYは全二重を示していますが、接続するデバイスは半分を示していますか?

主題は私の質問をカバーしています...

MIMXRT1170-EVKBボードで作業していると、100Mポートを使用すると多くのインバウンドフレームエラーが発生することに気づきました。これを少し追跡した結果、評価ボードのPHYは全二重モードであると考えていますが、接続するデバイス(Linuxなど)は半二重で起動することがわかりました。ケーブルの両端のデュプレックス設定が異なる原因は何ですか?

これは法的なつながりですか?

Re:MIMXRT1170-EVKB 100M PHYは全二重を示していますが、接続するデバイスは半分を示していますか?

申し訳ないです。。。私は自分のアプリケーションの外でこれを再現することはできません。100Mbitインターフェイスを使用する手つかずのSDKサンプルを実行するだけで、期待どおりに機能することを確認しました。これを閉じます(そして、単に削除したい場合は、それで問題ありません)。

ありがとうございます!

Re:MIMXRT1170-EVKB 100M PHYは全二重を示していますが、接続するデバイスは半分を示していますか?

@EdSutterこの追跡方法を詳細や手順とともに教えていただけますか?データはありますか?一部のエラーについては、ログを共有し、ところで、使用しているSDKバージョンと例を共有してください。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 01:52 PM
Updated by: