2064226_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2064226_ja-JP

2064226_ja-JP

S32K358 チェック形式の HSE キーカタログ

Hi,

私はS32K358を使用してHSE APIを使用するプロジェクトに取り組んでいます。

私のプロジェクトには複数のNVMキースロットが必要です。

これらのキーを使用する前に、キー・カタログを要求されたキー・サイズ、キー・タイプ、キー・フラグでフォーマットする必要があります。

これらのパラメータは、HSE_SRV_ID_GET_KEY_INFOサービスを使用して確認できます。ただし、サイズ、タイプ、キーカタログがフォーマットされた後のフラグについては 0 を返します。

現在の主要なカタログ情報を確認する解決策はありますか?

どうもありがとうございます。

Re:S32K358 CheckフォーマットHSEキーカタログこんにちは

理解。

NVMキーカタログだけをフォーマットすることは不可能のようです。

感謝。
Re:S32K358 CheckフォーマットHSEキーカタログ

Hi @HaiHoangSoftware 

そのようなオプションが見当たりません。サービスHSE_SRV_ID_FORMAT_KEY_CATALOGSでは、hseFormatKeyCatalogsSrv_t内のhseKeyGroupCfgEntry_t構造体(つまり、NVMとRAMカタログ)への両方のポインタが明らかに必要です。
しかし、とにかくそうする理由が見当たりません。RAMカタログはリセットのたびに空になるため、RAMカタログも再フォーマットすることは大したことではありません。HSE_SRV_ID_FORMAT_KEY_CATALOGSを呼び出すときは、RAMカタログと同じ構成を使用してください。

よろしく
ルーカス

Re:S32K358 CheckフォーマットHSEキーカタログ

Hi,

NVMキーカタログのみをフォーマットすることは可能ですか?

ありがとうございます。

Re:S32K358 CheckフォーマットHSEキーカタログこんにちは
今のところ非常に明確です。
どうもありがとうございます。
Re:S32K358 CheckフォーマットHSEキーカタログ

はい、それが私の言いたかったことです。カタログは静的に設定されており、ユーザーは構成を知っている必要があるため、このためのサービスを用意する理由はありません。

「以前のソフトウェアから主要なカタログ情報を読み取る方法はありません」 - あなたは今、開発フェーズについて話しています。カタログがどのようにフォーマットされたかを知ることは、ユーザーの責任です。または、開発中に必要に応じて、カタログを再度フォーマットすることもできます。
しかし、現場では、これはオプションではありません - カタログはCUST_DELライフサイクルでのみフォーマットできます。そのため、現場でソフトウェアを更新する場合でも、同じカタログを使用する必要があります。OEM_PRODまたはIN_FILEDライフサイクルでカタログを更新する方法はありません。

よろしく
ルーカス

Re:S32K358 CheckフォーマットHSEキーカタログこんにちは
つまり、以前のソフトウェアがすでにキーカタログを異なる長さでフォーマットしているが、キーをインポートしていない場合、以前のソフトウェアからキーカタログ情報を読み取る方法はありませんか?
Re:S32K358 CheckフォーマットHSEキーカタログ

Hi @HaiHoangSoftware 

カタログ情報を読み取ることができるようなサービスはありません。Service HSE_SRV_ID_GET_KEY_INFO は、ロードされたキーに対してのみ機能し、空のキーに対しては機能しません。
ただし、カタログは静的に構成されているため、カタログの書式設定用に既に定義されている定数hseKeyGroupCfgEntry_t構造体を簡単に読み取ることができます。または、カタログに関する詳細を含み、必要に応じて実行時に読み取ることができる独自のデータ構造(フラッシュでは定数)を作成することもできます。

よろしく
ルーカス

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-05-2026 10:50 AM
Updated by: