2063622_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2063622_ja-JP

2063622_ja-JP

S32G399A STMの問題

こんにちは、皆さん

STM1 タイマーで問題が発生しています。STM0 (CH0) の 1ms で動作する Counter_1 と STM1 (CH0) の 1us で動作する Counter_2 の 2 つのカウンターを構成しました。STM0 カウンタは正常に動作しますが、STM1 が期待どおりに更新されません。1usごとに更新するのではなく、15〜25秒ごとに更新されます。

構成の詳細:

STM0 と STM1 の両方のクロック: 133.33333 MHz
両方のプリスケーラー(PSC):1
値の比較:1msの0x208D5(STM0)と1usの0x85(STM1)
割り込み優先度:STM0の場合は4、STM1の場合は5

Re:S32G399A STMの問題

さて、私はそれを行うことができますが、問題は、両方を1ms使用している場合、それらは機能するということです。だから、私は疑問を持っていました。とにかく、やってみて、お知らせします

コードから何か見つけた場合はお知らせください

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 01:58 PM
Updated by: