NXP S32G RDB2ボードの電源を入れ、PuTTYとシリアル通信できました。ただし、イーサネットケーブルを接続したい場合。静的IPを割り当てようとしても、pingは実行されませんでした。イーサネットドライバーを有効にするか、問題を解決して、ユースケースをテストできるようにしたいと考えています。
こんにちは @chenyin_h 、私はついにそれがpingされ、ルーターに接続し、他のボードとプライベートネットワークを作成することによってテストされていることを共有できてうれしいです、今のところ私は他のポートでもイーサネット通信を探索しています。その他の問題については、別のチケットまたはポストを開きます。
ありがとうございます!
こんにちは@chenyin_h 、
BSPバージョンはAuto Linux 35(SDカードからのUブート)で、GMACポートを使用します。しかし、イーサネットが有効になっていないと思います。ipルートでeth0を確認したときはNO-CARRIERと表示されていましたが、ifconfigではUPと表示されます。また、これを使用してRaspberry PiとNXPボードと通信したいと思います。私がすべての試みを試したので、どのような手順を踏むべきか教えてください。