各位
尝试了这个但无法工作,按照说明接线,SCL:J18-12 --> J17 -4,
SDA :J18 -10 -->J17-2。以下函数返回 900 而不是 0(成功)
reVal = LPI2C_MasterStart(示例_LPI2C_MASTER_BASEADDR,LPI2C_MASTER_SLAVE_ADDR_7BIT,kLPI2C_Read);
我遗漏了什么吗?有人试过这个吗?
我正在使用 IDE24.12 和 SDK24.12。
谢谢!
Ping
你好@ping1 ,
感谢您的耐心。
我已经与 SDK 团队核实了您的案例。
NXP 内部已经有针对该问题的解决方案,后续的 SDK demo 将会更新,请继续关注 SDK 的更新版本。
如果您急需修复此问题并且不能等到 SDK 更新,请告诉我,我会尽力为您提供支持。
希望它能帮到你。
如果您对此仍有疑问,请告知我。
祝您有个美好的一天!
此致
刘梅
你好@ping1 ,
非常感谢您对我们的产品感兴趣并使用我们的社区。
我按照你的做法,也发现了这个错误。
程序检查I2C BUS是否处于kStatus_LPI2C_Busy状态。
我将向相关 SDK 团队请求内部票来检查。
请保持耐心。
希望它能帮到你。
如果您对此仍有疑问,请告知我。
祝您有个美好的一天!
此致
刘梅