親愛なる皆様へ
これを試しましたが、動作させることができませんでした、指示どおりに配線、SCL:J18-12 --> J17 -4、
SDA:J18 -10 ---> >J17-2。次の関数は 0 ではなく 900 を返します (成功)
reVal = LPI2C_MasterStart(EXAMPLE_LPI2C_MASTER_BASEADDR, LPI2C_MASTER_SLAVE_ADDR_7BIT, kLPI2C_Read);
何か見落としたものはありますか?誰かがこのplsを試しましたか?
IDE24.12 と SDK24.12 を使用しています。
ありがとうございます
ピング
こんにちは@ping1 ,
ご辛抱いただきありがとうございます。
私はSDKチームにあなたのケースを確認しました。
NXPには、この問題の解決を目的とした内部チケットがすでにありますが、その後のSDKデモは更新されますので、引き続きSDKの更新バージョンに注意してください。
この問題の解決が急務で、SDKのアップデートが待ちきれない場合は、お知らせください。
それがあなたに役立つことを願っています。
それでも質問がある場合は、私に知らせてください。
良い一日をお過ごしください!
よろしくお願いします
MayLiu
こんにちは@ping1 ,
私たちの製品に興味を持ち、コミュニティをご利用いただき、誠にありがとうございます。
私はあなたがしたことに従って、私もこのエラーを見つけます。
プログラムは、I2C BUSがkStatus_LPI2C_Busy状態であることを確認します。
関連するSDKチームに内部チケットをリクエストして確認します。
しばらくお待ちください。
それがあなたの助けになることを願っています。
それでもご不明な点がございましたら、お気軽にお知らせください。
良い一日をお過ごしください!
よろしくお願いいたします
メイリュウ