RT1061 无法在 spi 或 flash 中运行程序,但可以在 ram 中很好地调试。我是一名初学者,致力于使用 RT1061 通过 I2C 驱动 LED 驱动芯片。它在 RAM 调试模式下运行良好(LED 亮起),但在使用 flexspi_flash_nor_debug 时,无论是在 IAR 模拟中还是使用 jflash 闪烁,硬件初始化都会失败。我可以读取闪存内容,因此代码已加载。我已进行过广泛检查,但找不到原因。你能帮忙吗?谢谢。
我正在使用 flexspi1,其中部分代码是从 hello world 示例移植而来的。
启动 ROM | 启动配置 | 闪存回复:RT1061 无法在 spi 或 flash 中运行程序,但可以在 ram 中很好地调试。当我使用 RT1021 通过常规 GPIO 点亮 LED 时,我遇到了同样的问题。我几乎没有修改示例代码,只改变了IO端口。我使用了 Keil,并且 LED 在调试模式下可以正常亮起。但是,当使用 flexspi_flash_nor_debug 时,LED 不会亮。