S32K312,主频120MHz,EMIOS功能采集3Hz PWM信号
[谷歌翻译]
S32K312,主频120MHz,EMIOS能采集3Hz的PWM信号吗?
Hi,
非常感谢您对我们的产品感兴趣并使用我们的社区。
对于 3Hz 的 PWM 频率和 120MHz 的 eMIOS 时钟频率(使用内部计数器总线),您需要 40,000,000 个滴答:
1秒 -> 120MHz(120,000,000 个刻度)
3赫兹=(1/3)秒
->120,000,000 *(1/3) = 40,000,000 个刻度
但最大刻度为 65,534(16 位)。
另一方面,ICU 模式(SAIC、IPWM 或 IPM)允许使用模数计数器模式作为时间基准,并且您可以使用全局预分频器(1-256)、主总线预分频器(1-12)和 ICU eMIOS 预分频器(1-12)。
因此,关于您的问题,如果您使用模数计数器模式作为时间基准,则可以使用 ICU 模式收集 3Hz PWM 信号。
希望它能对你有帮助。
祝你今天过得愉快!