2061212_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2061212_zh-CN

2061212_zh-CN

如何使用 HSE 固件二进制文件对恩智浦 S32K344 MCU 进行编程?需要哪种调试器?

我正在使用 S32K344 MCU,并希望在其中使用 HSE。

我从 nxp flexnet 下载了 HSE Fw 可执行文件。

Kunal_Gettobyte_0-1741860748076.pngKunal_Gettobyte_0-1741860748076.png


在解压缩 exe 文件时,我得到了 hse 粉色文件。

Kunal_Gettobyte_1-1741860782431.pngKunal_Gettobyte_1-1741860782431.png


但是无法得到,我应该如何将这个二进制文件转储到 S32K344 MCU?


他们是否需要像 lauterback 这样的外部调试器来刷新二进制粉色文件?或者我也读过他们的 HSE_demo_App,我们可以通过它对 HSE 固件进行编程。如果是,我们可以从哪里获得 S32K344 MCU 的 HSE 演示应用程序?





Re: How to Program NXP S32K344 MCU with HSE Firmware Binary? Which debugger is needed?

#I 正在开发 S32K3X4EVB-T172 板并尝试安装 HSE 固件
HSE 固件刷新成功,但我的应用程序总是停在:

if (FALSE == checkHseFwFeatureFlagEnabled())
{
/* Stuck here */
}

因此,HSE FW 初始化无法进行。

我检查了 UTEST 区域 (0x1B000080),得到的值是0XFFFFFFFF
,请查看我们的项目和图像,并帮助我们解决这个问题。

谢谢

Re: How to Program NXP S32K344 MCU with HSE Firmware Binary? Which debugger is needed?

你好@Kunal_Gettobyte

最新版本的 HSE 固件中引入了 HSE_SRV_ID_ERASE_FW 服务。该服务将清除 HSE 固件、备份和 SYS-IMG (HSE 数据)固件,但仅限于生命周期仍处于 CUST_DEL 时。您可以参考下面的社区主题,我的一位同事在其中简要介绍了如何做到这一点。

安装 HSE 固件

Re: How to Program NXP S32K344 MCU with HSE Firmware Binary? Which debugger is needed?

嗨,恩智浦技术团队,关于我上一条评论有什么新进展吗?

因此,在通用 HSE 演示示例 中,我得到了 HSE Fw 安装示例。

但是,如果要删除 HSE Fw,并使用不带 HSE Fw 的芯片,又该怎么办呢?那我怎样才能做得更好?

是否也有删除 HSE Fw 的例子?

如果我想删除 HSE Fw,该怎么做?


Re: How to Program NXP S32K344 MCU with HSE Firmware Binary? Which debugger is needed?

您好,


好吧,我知道了。


因此,在通用 HSE 演示示例 中,我得到了 HSE Fw 安装示例。

但是,如果要删除 HSE Fw,并使用不带 HSE Fw 的芯片,又该怎么办呢?那我怎样才能做得更好?

是否也有删除 HSE Fw 的例子?


谢谢并致以诚挚的问候

库纳尔-古普塔

Re: How to Program NXP S32K344 MCU with HSE Firmware Binary? Which debugger is needed?

你好@Kunal_Gettobyte

HSE 演示应用程序可以从 S32K3 标准软件 → 汽车软件-S32K3-HSE 固件 → S32K358 HSE FW 0.2.40.0 RTM 版本中下载。此外,用于通用 HSE 演示示例的 S32K3 MCU 可在 S32K3 设备页面(适用于汽车通用的 S32K3 微控制器)的设计资源 → 软件下找到。版本说明随软件一起提供,可以在下载的文件中找到。

关于 RTD 版本,HSE 演示应用程序或非用于通用的 HSE 演示示例的 S32K3 MCU 都不是使用 RTD 开发的,其运行也不需要 RTD。

Re: How to Program NXP S32K344 MCU with HSE Firmware Binary? Which debugger is needed?

好的,您从哪里下载HSE 演示应用程序和用于通用 HSE 演示示例的 S32K3 MCU?


因为我想知道我需要安装哪个 RTD 版本。

还需要用于环境设置的 HSE 演示的发行版本说明文档。

Re: How to Program NXP S32K344 MCU with HSE Firmware Binary? Which debugger is needed?

你好@Kunal_Gettobyte

如果我之前的回答不够清楚,请原谅。

HSE 演示 APP 和通用 HSE 演示示例 S32K3 MCU 都提供了以 FULL_MEM 或 A/B_SWAP 方式安装 HSE 固件的示例。这些应用程序设计用于T32 Lauterbach或PEMicro,因为这些是我们直接支持的设备。但是,该过程可以由任何与我们的设备兼容的程序员执行。

此外,我们还有一份应用笔记,解释了安装 HSE 固件的步骤,该固件也可以在安全文件中找到。如前所述,有关更多详细信息,建议查阅《HSE参考手册》。

Re: How to Program NXP S32K344 MCU with HSE Firmware Binary? Which debugger is needed?

您好,


啊哈,你的回答没有准确回答我的问题。

我最关心的是,有什么方法可以将 HSE 固件编程到我的控制器 S32K344 中?


  1. 将 HSE 固件编程到 S32K344 MCU 需要什么调试器?
  2. 我们只能通过劳特巴赫 对 HSE 固件进行编程吗?如果是,那么没有劳特巴赫的用户如何编程 HSE FW(因为劳特巴赫 相当昂贵)。
  3. PeMicro 或 Segger Jlink 调试器是否不支持 HSE FW 编程?
  4. 使用 HSE 演示应用程序可以闪存 HSE Fw 吗?如果是,那么使用相应的 HSE 演示应用程序是否需要劳特巴赫(lauterbach),或者通过 PeMicro 是否也可以使用 HSE 演示应用程序,然后从中进一步闪存 HSE Fw?

主要问题是如何将 HSE Fw 闪存到我的 S32K344 MCU 中,有哪些方法/调试器可供选择(除了直接/间接使用劳特巴赫)。

Re: How to Program NXP S32K344 MCU with HSE Firmware Binary? Which debugger is needed?

你好@Kunal_Gettobyte

HSE DEMO APP 需要 T32 Lauterbach 才能运行。不过,如果您没有 T32 Lauterbach,也可以通过S32K3 MCU for General Purpose HSE Demo Examples 找到替代方案。两者都提供了不同的用例场景和示例,以演示 HSE 固件在各种设备上的功能。关键区别在于,后者是专门为与 PEmicro 和 S32 Design Studio 配合使用而开发的,因为这两个工具可以很好地相互集成,允许使用 IDE 进行直接调试。

有关在 S32K3 中使用 HSE 的更多信息,建议查阅安全文件中提供的 HSE 参考手册以及每个 HSE 固件版本附带的 API 参考。


BR、VaneB

Re: How to Program NXP S32K344 MCU with HSE Firmware Binary? Which debugger is needed?

你好@VaneB请提供有关我们的问题的最新消息......请问我们没有问题的原因是什么?

Re: How to Program NXP S32K344 MCU with HSE Firmware Binary? Which debugger is needed?

# 你好@VaneB 请提供有关我们的问题的任何最新消息......请问我们不是什么原因?

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎12-05-2025 12:32 AM
更新者: