2059784_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2059784_ja-JP

2059784_ja-JP

LPC551x の Flexcomm6&7 の I2S ピン割り当て

LPC551xのFlexcomm6&7ブロックは、それぞれ4つのチャネルペアをサポートしているとされており、Flexcommごとに4つのデータピンが必要です。しかし、この動作モードのピンの設定方法に関する情報が見つかりません。これはデータシートの見落としですか、それとも何かが足りないのでしょうか?

LPC553xにも同様の問題が存在するようです。他のLPC55xxファミリーのメンバーは、Flexcomm6&7のこの特別な機能をサポートしていないようです。

アプリケーションノートAN12939表1も参照してください。

日時:LPC551xのFlexcomm6&7のI2Sピン割り当て

私は現在、LPC551xを含むプロジェクトに取り組んでいます。これにより、時間を大幅に節約できます。テストする関連レジスタを変更します。感謝



日時:LPC551xのFlexcomm6&7のI2Sピン割り当て

ありがとう、アリス!4つのチャネルペアは、4つの別々のピンではなく、明らかに1つのピンを使用していることに気づきました。

ただし、これは、ビット クロックが 4 倍高くなければならないことを意味します。この点では、ドキュメントはもっと明確だったと思いますが、最終的にはあなたが正しい、それは「問題」ではありません。

改めて感謝します!

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 02:15 PM
Updated by: