2059468_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2059468_ja-JP

2059468_ja-JP

56F83600マイクロコントローラの未使用ピンの終端

アプリケーションでMC56F83689を使用しています。私たちの設計では多くのピンは使用されていません。

データシートに記載されているように、より信頼性の高い動作を得るために、それらを適切な電圧レベルに結び付けたいと考えています。

このデバイスの未使用のピンごとにデフォルトの推奨事項はありますか?

未使用のGPIOをすべて直接グランドに接続できますか?

VDD_USBはVDDに、VSS_USBはVSSに覚えているのですが、USBを使用しない場合はUSB_DP&USB_DM n.c.が推奨されますよね?

CLKINで外部クロックを使用している場合、GPIOC1/XTALはどうなりますか?GPIOとして設定し、グランドに接続すべきか。

未使用のピンの完全なリストが添付されています

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 02:16 PM
更新者: