2059414_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2059414_ja-JP

2059414_ja-JP

S32G-RDB3-Board で Dom0 を起動して BSP42 で DomU に切り替えると失敗する

コミュニティメンバーの皆様へ
Dom0 を起動できず、BSP42 で DomU に切り替えると失敗します。

Xen-Hypervisorの上に2つのLinuxゲストOSをホストしたいと思います。

私は以下のログに示すように、Dom0をリストしてDomUを作成することしかできません。
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

root@s32g399ardb3:~# xl create /etc/xen/domU1_mmc.cfg
/etc/xen/domU1_mmc.cfg からのコンフィグの解析
(XEN) d1v0 未処理SMC/HVC:0x84000050
(XEN) d1v0 未処理SMC/HVC:0x8600ff01
root@s32g399ardb3:~# (XEN) d1v0: vGICD: 予約レジスタ オフセット 0x00000c の RAZ
(XEN) d1v0: vGICR: SGI: 未処理のワード書き込み0x000000ffffffff ICACTIVER0
[ 118.848222] xen-blkback: backend/vbd/1/51712: Using 1 queues, protocol 1 (arm-abi) persistent grants(118.848222 )

root@s32g399ardb3:~#
root@s32g399ardb3:~# xl リスト
名前、ID、Mem VCPUs、状態時間
ドメイン-0 0 512 1 r----- 11.2
ドーム1 1 384 1 R----- 3.8
__________________________________________________________________________________________________________________________________________


私が与えるとすぐに
# DomUのコンソールへの切り替え
root@s32g399aevb3:~# xl コンソール domu1
___________________________________

添付ファイルにログが添付されている通常のLinuxを起動します。
24.3.3 S32 Linux BSPビルドでXenを有効にする方法/S32G3_Linux_42.0_User_GuideのXen、Dom0、およびDomUの起動に記載されている手順に従いました。.

どんなインプットでも本当に役に立ちます。

よろしく
ヴィシャル

Re: Dom0 の起動と BSP42 を使用した DomU への切り替えが S32G-RDB3-Board で失敗する

Chenyinさん、迅速な返信ありがとうございます、はい、domu1からdom0に切り替えます。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 02:17 PM
更新者: