2059073_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2059073_ja-JP

2059073_ja-JP

低レベル停止モードでの K64 アプリケーションのデバッグ

Kinetis K64用の新しいコードを統合しています。このコードは、コントローラが何もしないときに低レベルの停止モードに切り替わります。モードスイッチは正常に機能しています:停止時には供給電流が~ゼロに低下し、アクティブ時には数十mAに戻ります。

問題はデバッグです。開発は、IAR IDEのライセンス時にIDEに同梱されていたSeggerポッドを使用して行われます。クイックラン-ストップ-ラントランジションは正常に機能します。Stop(デバッガアクションを実行しようとしていない場所)に留まると、コントローラーがリセットされます。

私はIDEに付属のSeggerリリース、古い6.30、および現在の8.18を使用しました。どちらにも喜びはありません。

誰かがこれを回避する方法を思いつきましたか?


タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 02:17 PM
更新者: