2058922_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2058922_ja-JP

2058922_ja-JP

S32K3の場合、MBDTはEEPROM機能にアクセスできますか?

MBDT ライブラリ内で EEPROM にアクセスできますか?そうでない場合、カスタムリンカーをどのように使用し、Simulinkで宣言された変数をどのように格納して不揮発性メモリに格納し、実行時にそのメモリにどのようにアクセスしますか?それとも、他に推奨される方法はありますか?ありがとうございます。

Re: S32K3の場合、MBDTはEEPROM機能にアクセスできますか?

特に、 不揮発性メモリ用のMX25L6433FM2I-08Gチップを搭載したS32K344評価キットがわかっています。私の質問は、フラッシュ用のチップにアクセスするには、MBDTの構成ツールでSPIを設定する方法と、それをプログラムするためのSPIプロトコルは何ですか?

ありがとうございます。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 10:00 PM
Updated by: