各位
我最近更新到了 MCUXpresso v11.10.0,并使用 RT1024 EVK 的 SDK 2.15,我尝试将 FlexRAM 重新配置为不同大小并摆脱外部 RAM,然而,它带有一个像附图一样的错误。我正在尝试关注链接https://community.nxp.com/t5/i-MX-RT-Crossover-MCUs-Knowledge/Reallocating-the-FlexRAM/ta-p/1117649 ,它对我而言与 SDK 2.12 和 IDE v11.8 上的先前版本兼容。有什么变化导致它不再工作吗?
此致敬礼!
Ping
你好@ping1 ,
感谢您提供的最新信息。
很 抱歉 , 根据 NXP 的 最新 政策 , 我 无法 将 代码 直接 发送 给 客户 。
我建议您可以参考 NXP AN 12077和https://community.nxp.com/t5/i-MX-RT-Crossover-MCUs-Knowledge/Reallocating-the-FlexRAM/ta-p/1117649。
我认为您的第一个问题是关于创建链接器脚本时出错,现在您可以成功编译,并且您想继续开发您的项目,对吗?
请检查您的项目是否确实使用外部 SRAM,请根据您的硬件设计开发您的项目。
至于Board_ConfigMPU配置,我只是为你做了一个测试,我没有配置MPU。请根据您的实际项目配置MPU,您可以参考我发布给您的链接。
此致
刘梅
嗨,梅
除了重新配置 FlexRAM 大小之外,我还删除了外部 SRAM,因为我的目标板没有它,这会导致问题吗?这正是我三年前做过的事情,没有任何问题。我注意到主要使用外部 RAM,后来我将其移下,改为使用内部 RAM。目前看来还可以,但我还没有尝试将 DTC 大小重新配置为 128K。我必须修改 Board_ConfigMPU() 才能做到这一点,你也这样做了吗?如果你能把你修改后的项目发给我,那就太好了,这样我就可以检查我做错了什么。
此致敬礼!
Ping
嗨,梅
按照您所做的下载并安装 - 都是 v24.12,它可以与 Hello freertos 示例一起使用,就像您说的那样,但是当我对 lwip_mqtt_freertos 示例执行相同操作时,再次出现相同的错误。
需要紧急帮助
此致敬礼!
Ping
谢谢,梅
我安装了几个版本的 IDE,当尝试使用链接器脚本时,不确定加载时使用哪一个,另外,我怎么知道它是否兼容?
也将尝试 IDEv24 和 SDK v24。
平
我最初这样做了,并被告知 v24.xx 存在问题,因此回滚到 v11.10。顺便问一下,我在哪里可以找到RT1024_connect.scp?
Ping
嗨,梅
我回滚到了旧版本的 SDK(2.12) 和 IDE(11.6)根据自述文件,问题仍然存在,我对这个问题已经束手无策了,它之前在我的其他项目早期阶段使用可能更早版本的 IDE 和 SDK 时可以正常工作。无论后来发生了什么变化都可能导致错误,我还改变了一件事,那就是我现在正尝试使用 freeRTOS。
顺便说一句,使用适用于 RT1064 的 IDE v11.10 和 SDK 2.16,它可以工作!但目前,我必须使用 RT1024。
此致敬礼!
Ping
嗨,梅
我正在尝试使用 SDKv2.15,请问我应该使用哪个 IDE 版本?
此致敬礼!
Ping
嗨,梅
谢谢回复。
我正在开发新产品,并希望使用新的 SDK 和 IDE 版本。刚刚安装了 v2.15 SDK,我认为它的最低 IDE 是 v11.8,并且上面的任何内容都应该与它兼容,因为它是向后兼容的。对吗?
此致敬礼!
Ping