2057870_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2057870_ja-JP

2057870_ja-JP

IMX8DXL PCIe エンドポイントの列挙

みなさん

これは、PCIeリンクトレーニング+エニュメレーションに関連しています。

私たちのセットアップ:

ホスト:Intel + Windows 10 / Linux(debian)OS + PCIeホスト

デバイス:imx8dxl PCIe エンドポイント

imx8dxl を PCIe エンドポイントとして設定しています。リンクがアップしています。

[   10.037555] pci_epf_test pci_epf_test.0: Failed to get private DMA rx channel. Falling back to generic one
[   10.037569] pci_epf_test pci_epf_test.0: Failed to get DMA channel
[   10.069805] imx6q-pcie 5f010000.pcie_ep: PCIe Gen.1 x1 link up
[   10.069841] imx6q-pcie 5f010000.pcie_ep: PCIe Gen.1 x1 link up
[   10.069855] imx6q-pcie 5f010000.pcie_ep: Link up, Gen1

問題: imx8dxl PCIe エンドポイントデバイスが Windows OS または Linux で検出されません。

問:

1.リンクがアップしているにもかかわらず、検出されない原因として考えられるものは何ですか?

2. PCIe仕様によると、デバイスの電源投入+安定クロック+ PERSTの後、リンクトレーニングに20ミリ秒、列挙に100ミリ秒がありますが、これは正しいですか?もしそうなら、完全なブートに約5秒かかるuboot +カーネルを備えたimx8dxlでこれをどのように達成しますか?

Re: IMX8DXL PCIe エンドポイント列挙

リンクからドキュメントを添付

Re: IMX8DXL PCIe エンドポイント列挙

NXPサポートチームの皆様へ

このドメインでの専門知識は、プロジェクトの貴重な方向性となります。

親切に解決策を共有してください。皆様のご回答をお待ちしております。

よろしくお願いいたします。

株式会社

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 02:23 PM
Updated by: