2057022_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2057022_zh-CN

2057022_zh-CN

GD3162栅极驱动器SC故障

你好,恩智浦,
发生短路故障时,INTB 从 5V 变为 2.5V 的原因可能是什么?SW 中是否存在任何原因?有任何可能性吗?

回复:GD3162门极驱动器SC故障

你好

你能告诉我结果吗?此外,您能测试直接连接到微控制器的 INTB 吗?

回复:GD3162门极驱动器SC故障此外,连接到微型之前的 INTB 通过 10K 电阻从外部上拉至 5V
回复:GD3162门极驱动器SC故障

你好,仅供参考,
在我们的项目中,所有 INTB 引脚都连接到微型的一个引脚,这样如果任何一个栅极驱动器(三相电机的 6 个栅极(RH、YH、BH 和 RL、YL、BL))遇到故障,则所有栅极驱动器的 PWM 都会被切断。
在附图中,您可以看到 RL 栅极驱动器的 ISENSE 引脚应该通过 SC 故障检测相位过流切断,而 YL 栅极驱动器的 ISEN 应该通过 SC 故障检测直流过流切断。
在我们的案例中,每当 YL 的 ISEN 检测到直流总线过流切断时,这种情况下 INTB 就会变为 2.5V,而当发生相过流切断时,INTB 会进一步从 2.5 转变为 0。
我注意到你的观点,将 INTB 与微型断开并再次检查信号。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 02:24 PM
Updated by: