2056303_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2056303_ja-JP

2056303_ja-JP

RPI_CAMを使用しようとすると、FRDM im93ボードのデフォルトイメージでap1302ファームウェアを更新できません

FRDM imx-93開発ボードにプリインストールされているNXP Goポイントでデモを実行しようとしています。そのために、ボードユーザーマニュアルRev.1302に記載されているように、ONSEMIのgithubリポジトリ9からap1.0ファームウェアをダウンロードしました。ファームウェアファイルの名前を変更して、/lib/firmware/imx/camera/パスにも配置しました。RPI-CAM-MIPI を接続すると、カメラとインターフェースできず、ビデオ テストやオブジェクト分類のために GoPoint デモを実行しようとするとフィードが得られません。

UMのONSEMI githubリンクで入手できる3つのファームウェアすべてを使用してみましたが、同じ結果が得られました。

$dmesgの出力 |grep ap1302は、画像として添付されています。

FRDMトレーニングハンズオン・トレーニングRe:RPI_CAMを使用しようとすると、FRDM im93ボードのデフォルトイメージでap1302ファームウェアを再生できません

こんにちは@Aditya_Vashista 

この問題は解決しましたか?私も同じボードで作業しており、同じ問題に直面しています。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 02:31 PM
更新者: