こんにちは、NXP チームの皆様、
私たちのボードは「ADCキャリブレーションに失敗しました!」と両方ともv6.1.36で発生します& v6.6.36BSPのログは下記の通りで、この問題の解決にご協力くださいありがとうございます。
&adc1 {
vref-supply = <®_vref_1v8>;
status = "大丈夫";
};
[ 1.561032] Bluetooth:HCI UARTプロトコルBroadcom登録済み
[ 1.714885] IMX93-ADC 44530000.adc:ADCのキャリブレーションに失敗しました。
[ 1.720517] IMX93-ADC:44530000.adc のプローブがエラー -11 で失敗しました
[ 1.837159] CAN: ブロードキャスト・マネージャ・プロトコル
BR,
ショーン
Hi @JosephAtNXP ,
Register IMX93_ADC_CALCFG0 0x3A0に関する情報はどこで入手できますか?
i.MX93 の TRM のレジスタ マップはオフセット 0x39C IMX93_ADC_CALSTAT まで上がります。
ADCのキャリブレーションが成功する理由と、それがADCの動作にどのように影響するかを理解したいと思います。
感謝
BR,
Primoz
Hi,
私は尋ね、オプションのステップのように思えます、あなたはただパッチを適用することができます、
ご質問いただきありがとうございます、
Hi @JosephAtNXP ,
このパッチだけを適用することはできますか?
なぜPMICを調整する必要があるのか、その理由は?
Hi,
NXPセミコンダクター製品にご興味をお寄せいただき、誠にありがとうございます。
1. PMIC のbuck5 VDD_ANAx_1P8出力 を強制的にPWMモードにします。
i2c dev 1; i2c md 0x25 0x0B 1;
2.添付のパッチを適用します。
3.キャリブレーション後、buck5を調整する必要があります。
よろしくお願いします。