2054339_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2054339_ja-JP

2054339_ja-JP

S32K344フラッシュメモリ消去サイクル寿命
 
#define FLS_MASTER_ID 0U
#define FLS_BUF_SIZE 80U
#define FLS_SECTOR_ADDR 0x00600000U
#define FLS_SECTOR_TEST C40_CODE_ARRAY_0_BLOCK_2_S256
 
void FlashWrite()
 {
/* 必要に応じてセクターのロックを解除 */
if (STATUS_C40_IP_SECTOR_PROTECTED == C40_Ip_GetLock(FLS_SECTOR_TEST))
    {
C40_Ip_ClearLock(FLS_SECTOR_TEST、FLS_MASTER_ID);
}
 
/* セクタの消去 */
C40_Ip_MainInterfaceSectorErase(FLS_SECTOR_TEST、FLS_MASTER_ID);
する
    {
C40ステータス = C40_Ip_MainInterfaceSectorEraseStatus();
}
while (STATUS_C40_IP_BUSY == C40Status);
/* ジョブ結果の確認 */
Fls_ExampleAssert(STATUS_C40_IP_SUCCESS == C40Status);
 
/* データの書き込み */
C40_Ip_MainInterfaceWrite(FLS_SECTOR_ADDR、FLS_BUF_SIZE、TxBuffer、FLS_MASTER_ID);
する
    {
C40ステータス = C40_Ip_MainInterfaceWriteStatus();
}
while (STATUS_C40_IP_BUSY == C40Status);
/* ジョブ結果の確認 */
Fls_ExampleAssert(STATUS_C40_IP_SUCCESS == C40Status);
 
/* メモリ内のデータを TxBuffer と比較します */
C40ステータス = C40_Ip_Compare(FLS_SECTOR_ADDR, FLS_BUF_SIZE, TxBuffer);
/* ジョブ結果の確認 */
Fls_ExampleAssert(STATUS_C40_IP_SUCCESS == C40Status);
 
 
 }
 
私はこの関数を1分ごとにFlashWrite()と呼び、MCUは24時間動作しているので、フラッシュメモリの寿命がどれくらいになるかを考慮しています。また、計算方法を教えてください。
 
Re:S32K344フラッシュメモリ消去サイクル寿命

親愛なる@lukaszadrapa @narsimh_kamath詳細な情報と計算をありがとう。これが私が探していたものです。

Re:S32K344フラッシュメモリ消去サイクル寿命

こんにちは@lukaszadrapa、ありがとう。S32K3 (V1.6.0) の最新の MBDT で FEE がサポートされていることに気づきました。

特定のユースケースが実現可能かどうかを見積もるために必要な計算について、何か洞察を共有していただけますか(S32K3のフラッシュ/エミュレートEEPROM仕様の観点から)。

たとえば、15年間、1分ごとに2KBのデータを書き込む必要がある場合、FEEを使用でき、ラウンドロビンセクタースキームを実装できると仮定すると、これをサポートできますか?


Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 10:56 PM
Updated by: