2054175_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2054175_ja-JP

2054175_ja-JP

MM9ZJ638のスリープウェイクアップについて問題があります

こんにちは、大物、私は主に缶モジュールのスリープに関連するMM9ZJ638のスリープウェイクアップについて問題があります。マニュアルを通じて、CAN Sleepモジュールは、SLPRQビットのCANCTL0を書き込んでCANモジュールが送受信の完了を確認するのを待った後、自動的にスリープモードに入ることができることがわかりました。CANCTL1のSLPAKビットは、CANCTL1のSLPAKビットを読み取ることで確認できます。テストでは、コントロールボードがBusoff状態のとき、SLPRQビットのCANCTL0を設定した後、CANモジュールのSLPAKビットのCANCTL1が常に0状態になり、スリープ状態に更新されないことがわかりました。Busoff 状態でスリープできることを確認するには、どのレジスタ コンフィギュレーションを確認する必要がありますか。私を助けてください、ありがとう!

Re:MM9ZJ638の睡眠の目覚めについて問題がありますあなたの考えによると、私は問題を解決しました、ありがとう
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 04:26 PM
更新者: