Simulink MBDTでS32K344評価ボードの使用方法を学んでいるときに、クロック出力(「s32k344_clockout_s32ct」、「s32k3xx_i2c_async_23st」、「s32k344_spi_async_interr_master_ebt」など)を含むプロジェクトに関する問題に遭遇しました。主な問題は、どのピンにもクロック出力がなく、クロック出力がないため、I2CのSPIおよびSDAのMOSIピンとCPピンにもデータ信号がないことです。ハードウェア的には、SPI、I2C、および NXP_S32 SDK のクロック アウトのサンプル コードがボードにアップロードされるとクロックが機能しているように見えるため、評価ボードはうまく機能します。
MBDT のサンプル プロジェクトを S32K344EVB-T172 で動作させるために、見逃される可能性のある追加の設定や接続はありますか?
こんにちは@dragostoma ,
助けと説明をありがとう。私はあなたの最初の返信を問題の解決策としてマークしました。S32K344ピン配置スプレッドシートに基づいて適切な値を設定できないため、ピンMSCR値に関してまだ問題がありますが、この質問は別の投稿に残します。
乾杯!