2052831_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2052831_ja-JP

2052831_ja-JP

S32K310 CAN Interrupt Receive

S32K310のCANドライバモジュールをCANとCANIFを使って設定しました。CAN_Write()関数を呼び出してメッセージを送信できることは分かっていますが、以下の点について疑問があります。

1. メッセージを受信するにはどうすればよいですか?CanIf_RxIndication()関数を使ってメッセージを受信できるという記事をいくつか見ました。しかし、この関数のロジックは静的コード内で自動的に呼び出されるべきであり、外部メインプログラムで自分で記述するべきではありません。あるいは、この関数は割り込み発生後にデータを保存するので、どのようにデータを読み出せばいいのでしょうか?自分で作成したコールバック関数に置き換えることは可能でしょうか?(MCALルーチンの中に割り込みを使用するCANルーチンは見つかりませんでした。POLLINGモードのルーチンしかないようです。) CAN.png

2. CANの受信はCANIFを経由する必要があるのに、送信はCANドライバーから直接送信できるのはなぜですか?何か仕様上の制限があるのでしょうか?

助けてくれてありがとう!!

Re:S32K310 CAN割り込み受信

こんにちは@Embedded_novice、

1.FlexCANがドライバーとどのように連携するかについては、次のトレーニングをご覧ください:RTDおよび低レベルドライバーを使用したFLEXCAN。 割り込みモードでメッセージを受信するには、割り込みドライバー(IntCtrl)を設定し、FlexCANデータ情報構造体内でpolling = FALSEを選択し、「FlexCAN_Ip_Receive」を使用する必要があります。

この例は、コミュニティの投稿からガイダンスとして使用できます: TX/RX/EnhanceRXFIFO DMAテストの例S32K344 FlexCAN_Ip S32DS3.5 RTD400 - NXPコミュニティ。

2. CanIf_RxIndication APIのことを言っているのですね。前の回答で述べたように、代わりにFlexCAN_Ip_Receiveを使用できます。

Best regards,
Julián

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎01-04-2026 11:03 PM
更新人: