如何将 i.mx8MP 内核启动徽标和 Yocto Project splashimage 更改为我自己的自定义徽标和图像亲爱的恩智浦支持团队
我想更改从 U-启动 开始显示的所有徽标和图像。
当 HDMI 显示器连接到主板时,我可以看到带有进度条的 4 只企鹅和 yocto 项目图像。
我想将这些图像更改为我自己的自定义图像。
请指导我如何进行这些更改。
由于我是 yocto linux imx 的新手,如果可以,请详细解释一下。
谢谢!
Re: How to change i.MX8MP kernel boot logo and yocto project splashimage to my own custom logo and i你好,@Rita_Wan@Rita_Wan
基于 8MP_LVDS_patch,我能够成功让显示器在 U-启动 中正常运行。但是当我添加内核部分时,我无法在 U-启动 和内核显示器之间实现无缝过渡。内核端显示异常行为——屏幕闪烁——而 U-启动 中的显示完全正常。
您能就此给我一些建议吗?是什么原因导致了这个问题?
Re: How to change i.MX8MP kernel boot logo and yocto project splashimage to my own custom logo and i你好@bych、
我找到了一个简单的方法,你可以试试:
Linux 内核徽标
使用 netpbm 工具将 png 图像转换为 ppm 图像。
$ pngtopnm linux_logo.png> linux_logo.pnm
$ pnmquant 224 linux_logo.pnm> linux_logo_clut224.pnm
$ pnmtoplainpnm linux_logo_clut224.pnm> logo_linux_clut224.ppm
将转换后的 ppm 文件放入内核的 drivers/video/logo/ 目录,并替换 logo_linux_clut224.ppm 文件。
重新编译内核后,徽标将被新图片取代。
您可以试试看。
祝您有美好的一天
再见
Rita
Re: How to change i.MX8MP kernel boot logo and yocto project splashimage to my own custom logo and i我有自己的基于 i.MX8M Plus 处理器的定制板,但定制板的设计与 i.MX8M Plus EVK 板相同。
我已经成功启动了我的板,通过 HDMI 显示屏看起来不错。
但我只想将启动徽标(4 只企鹅)和启动画面(带进度栏的 Yocto Project 徽标)更改为我自己的自定义徽标。
你提供了补丁,但我不知道如何将这些补丁应用到 u-启动 或内核。
请告知我如何使用和应用这些补丁。
谢谢。Re: How to change i.MX8MP kernel boot logo and yocto project splashimage to my own custom logo and i你手中的板是什么?恩智浦板,或者你自己设计的板,你已经启动并显示板了吗?
Re: How to change i.MX8MP kernel boot logo and yocto project splashimage to my own custom logo and i您能告诉我如何应用这些补丁吗?我以前从未打过补丁...Re: How to change i.MX8MP kernel boot logo and yocto project splashimage to my own custom logo and i你可以参考 LVDS 中为 u-启动 和内核实现的补丁,方法几乎相同。
u-boot 和内核之间的 i.MX 8MP LVDS 无缝显示(连续)-恩智浦社区