2049912_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2049912_ja-JP

2049912_ja-JP

IMX RT1170 の POR 中に PWM ピンが High になる

Hi NXP,

GPIO_AD_00を使用してPWM信号を生成していますが、正常に機能しています。しかし、RT1170でPOR操作を実行するとします。その後、ボードが起動するまでPWMピンが高くなります。起動後、期待どおりにPWM信号が生成されています。しかし、ボードが起動するまでPORを実行している間、PWMピンが高くなることは望ましくありません。この問題について親切に助けていただけますか。

ありがとう&よろしく、
ラグナル。

Re: IMX RT1170 の POR 中に PWM ピンが High になる

デフォルトでは、ピンにはプルイネーブルがあります。したがって、リセット中、パッドは起動するまでデフォルトのままになります。

よろしくお願いいたします
オマル

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-04-2026 11:16 PM
更新者: