2048262_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2048262_ja-JP

2048262_ja-JP

S32_Design_Studio_for_S32_Platform_3.6.0 のインストール中にエラーが発生しました

S32 Design Studio for S32 Platform 3.6.0 をインストールできませんWindows 10 Proで。

インストールログにエラーエントリがあります。

S32 Design Studio for S32 Platform 3.6.0(インストールすべてのアンインストーラコンポーネント)
ステータス: ERROR
追記事項: ERROR - Error writing LaunchAnywhere components (Access Denied)

私のアクティベーションコードにはいくつかのプロレムがあります。

オンライン登録とオフライン登録のどちらを使用するかは関係なく、結果は常に同じです:ライセンスを確認すると、インストールプロセスが停止および終了します。


これに対する解決策はありますか?

ありがとうございます

リチャード

日時:S32_Design_Studio_for_S32_Platform_3.6.0のインストール中にエラーが発生しました
 

結局、問題はWindowsまたは使用されたインストールソフトウェアであるInstallAnywhereのいずれかにあることが判明しました。WindowsのメインディスクCには約11GBの空き容量しかなかったため、十分な容量があるディスクDにソフトウェアをインストールすることを計画しました。ただし、S32 Design Studioは、インストール中に一時ファイル用に約12.5GBのスペースを必要とします。インストーラー S32DS_3.6.0_win32.x86_64.exeを起動してみたところ、エラーメッセージが表示されました(チェコ語のスクリーンショットが添付されています)。

「完全な設置には十分なスペースがありません。インストーラーを配置する一時フォルダを選択してください。

そこで、ディスクD上のフォルダを選択しましたが、インストールは常に上記のエラーで終了しました。結局、ディスクCのスペースを空けたおかげで、ディスクCのスペースを合計13GB空けた後、インストールは予想通りに進みました。

問題は解決しました。

感謝no space for complete installation.jpg

リチャード

日時:S32_Design_Studio_for_S32_Platform_3.6.0のインストール中にエラーが発生しました

こんにちは、@rick1964

同様の状況は、以前にコミュニティで議論されました。以下のコミュニティスレッドを見て、そこで提供された解決策が役に立ったかどうか教えてください。

Windows 11 で S32DS V3.6 のインストールが失敗します

- RomanVR。

日時:S32_Design_Studio_for_S32_Platform_3.6.0のインストール中にエラーが発生しました

ありがとう、でも

私はこれを何度か試しました。licfixを使用してライセンスを削除してから、インストールを実行し、転記エラーを避けるために電子メールから直接アクティベーションコードをコピーします。結果は常に同じです (添付資料を参照)。奇妙なことに、同じコードを使用して、別の古いコンピューター(Windows 7を実行)にStudioを問題なく正常にインストールしました。インストールに失敗したコンピュータには、すでにS32 Design Studio for Armと他のソフトウェア(MUXpresso、FreeMaster)がインストールされています。

よろしくお願いいたします。

リチャード

日時:S32_Design_Studio_for_S32_Platform_3.6.0のインストール中にエラーが発生しました

こんにちは@rick1964 

管理者権限でS32DSインストーラーを実行し、アクティベーションコードにタイプミスがないことを確認してください。このエラーは、通常、ユーザー権限の制限が原因です。

これがお役に立てるかどうか教えてください。

- RomanVR。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-21-2025 08:26 PM
更新人: