2048243_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2048243_ja-JP

2048243_ja-JP

imx8 Quad Max uboot ヒューズ プログラム エラー

Quad Maxのヒューズを燃やしようとしています。

ヒューズ prog -y 0 722 0x........
プログラミング バンク 0 ワード 0x000002d2 から 0x........
エラー
=> ヒューズ読み取り 0 722
読み取りバンク0:

ワード0x000002d2: 00000000

AHABのubootセットアップを作成し、ubootの「セキュアバージョン」を実行しました(まだヒューズを燃やしておらず、これが最初の試みです)

Uブート 2020.04

ヒューズの燃焼を可能にするためにSCFWの変更が必要ですか?



i.MX 8ファミリ | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlusRe: imx8 Quad Max uboot ヒューズ プログラムエラー

この問題は、SECOファームウェアを3.8.5にアップデートすることで解決されます。

$ wgetの https://www.nxp.com/lgfiles/NMG/MAD/YOCTO/imx-seco-3.8.5.bin

Re: imx8 Quad Max uboot ヒューズ プログラムエラー
  • Uboot は最終的に /uboot/drivers/misc/imx8/fuse.c を呼び出します。call_imx_sip() を使用して fusw=e を焼き、smc_call() を呼び出します。

    smc_callはどのモジュール、sc_firmware、またはセコに呼び出していますか?

    smc_callが誰に属しているにせよ、失敗しているのです。

     

    決定/修正する方法は?

    という感じで
 

 

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 08:27 PM
更新者: