2047528_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2047528_zh-CN

2047528_zh-CN

使用 RW612 的 Zephyr MCUBoot + TFM 演示

在 TF-M(Trusted Firmware-M)的上下文中,BL2 指的是第二阶段引导加载程序。当使用 TF-M 时,BL2 基于开源 MCUBoot。它负责验证和加载安全和非安全的图像。

我们下游 TF-M 示例的当前配置不支持启用 BL2。

以下步骤演示如何配置 TF-M 项目,以便它可以直接与上游存储库中的 MCUBOOT 链接,而无需启用 BL2。

开始之前,请使用发布标签nxp-v4.0.0https://github.com/nxp-zephyr/nxp-zephyr导入/克隆下游 ZSDK 仓库。以下步骤使用 JLink 调试探针。一旦存储库准备好构建并刷新 FRDM-RW612。

west init -m https://github.com/nxp-zephyr/nxp-zsdk.git nxp_zephyr
cd nxp_zephyr
west update
cd zephyr

 

从下游构建并烧写 MCUBoot

west build -b frdm_rw612 -d build-mcuboot bootloader/mcuboot/boot/zephyr –-pristine
west flash -d build-mcuboot

重置设备后,输出将如下图所示。此时,主插槽或辅助插槽中没有任何图像,正如预期的那样,MCUBoot 将找不到要跳转到的应用程序。

 image.pngimage.png

从下游构建并刷新 TF-M

修改安全图像

  1. 使用所选的文本编辑器在文件夹中找到以下两个文件:
    nxp_zephyr\模块\tee\tf-m\trusted-firmware-m\platform\ext\target\nxp\frdmrw612\分区
    image.pngimage.png
  2. 打开flash_layout.h头文件
  3. 编辑FLASH_IMAGE_HEADER_SIZE宏。因为我们知道 MCUBoot 使用了一个标题,所以它将等于 0x400。
    #定义FLASH_IMAGE_HEADER_SIZE (0x400)
  4. 打开region_defs.h头文件
  5. 编辑 S_IMAGE_PRIMARY_PARTITION_OFFSET宏。根据上面的计算,本例中使用的主图像偏移量将是 0x20400
    #定义S_IMAGE_PRIMARY_PARTITION_OFFSET (0x20400)
  6. 编辑M_BOOT_FLASH_CONF_START宏。这应该与 MCUBoot 的BOOT_FLASH_ACT_APP中使用的基址相同。
    #定义M_BOOT_FLASH_CONF_START (0x18020000)
  7. 找到hardware_init.c源文件位于:
    nxp_zephyr\modules\tee\tf-m\trusted-firmware-m\platform\ext\target\nxp\frdmrw612\project_template/s
  8. 编辑SystemInitHook,在该函数的开头添加VTOR配置:
     extern void *__VECTOR_TABLE[];
    SCB->VTOR = (uint32_t)&(__VECTOR_TABLE[0]);
  9. 找到CMakeLists.txt以禁用启动头:
    nxp_zephyr\模块\tee\tf-m\trusted-firmware-m\platform\ext\target\nxp\frdmrw612
    target_compile_definitions(tfm_s
        PUBLIC
            BOOT_HEADER_ENABLE=0
        )​​

修改不安全的图片

  1. 使用所选的文本编辑器在文件夹中找到以下两个文件:
    nxp_zephyr\zephyr\build\tfm\api_ns\platform\partition
    image.pngimage.png
  2. 打开flash_layout.h头文件
  3. 编辑FLASH_IMAGE_HEADER_SIZE宏。因为我们知道 MCUBoot 使用了一个标题,所以它将等于 0x400。
    #定义FLASH_IMAGE_HEADER_SIZE (0x400)
  4. 打开region_defs.h头文件
  5. 编辑 S_IMAGE_PRIMARY_PARTITION_OFFSET宏。根据上面的计算,本例中使用的主图像偏移量将是 0x20400
    #定义S_IMAGE_PRIMARY_PARTITION_OFFSET (0x20400)
  6. 编辑M_BOOT_FLASH_CONF_START宏。这应该与 MCUBoot 的BOOT_FLASH_ACT_APP中使用的基址相同。
    #定义M_BOOT_FLASH_CONF_START (0x18020000)
  7. 在以下位置找到frdm_rw612_rw612_ns.dts
    nxp_zephyr\zsdk\boards\nxp\frdm_rw612
  8. 根据内存布局中的转变,编辑分区以将非安全图像容纳在正确的位置。这会将非安全图像从偏移量 A_0000 移动到 C_0000。
    partitions {
    		compatible = "fixed-partitions";
    		#address-cells = <1>;
    		#size-cells = <1>;
    
    		/* Note slot 0 has one additional sector,
    		 * this is intended for use with the swap move algorithm
    		 */
    		slot0_ns_partition: partition@80C0000 {
    			label = "image-0-nonsecure";
    			reg = <0x080C0000 0x083C0000>;
    		};
    
    		/* This partition is reserved for connectivity firmwares storage
    		 * and shouldn't be moved.
    		 */
    		fw_storage: partition@400000 {
    			label = "fw_storage";
    			reg = <0x400000 0x280000>;
    			read-only;
    		};
    	};
    };
    
    &flexspi {
    	reg = <0x40134000 0x1000>, <0x080C0000 DT_SIZE_M(128)>;
    };​

生成 image

使用原始参数构建图像:

west build -b frdm_rw612//ns samples/tfm_integration/psa_crypto/ --pristine

合并二进制文件

Zephyr 生态系统确实创建了一个 tfm_merged.hex。目前它与本指南中所做的修改不兼容,因此作为短期解决方案,以下步骤将手动合并在上一个构建步骤中生成的两个单独的二进制文件,这些二进制文件位于项目的构建文件夹中。

tfm_s.bin - 位于 nxp_zephyr\zephyr\build\tfm\bin 的安全映像

zephyr.bin - 位于 nxp_zephyr\zephyr\build\zephyr 的非安全映像

注意:本文未展示使用 SPSDK 命令行工具的详细步骤。如果需要详细步骤,请参阅spsdk.readthedocs.io 。此外,合并二进制文件无需 SPSDK,也可以通过将非安全镜像粘贴到安全镜像二进制文件中(如下所示的偏移量)来手动完成。

  1. 使用以下命令生成合并二进制文件的模板。
    nxpimage utils 二进制图像获取模板 -o binary_merge_template.yaml
  2. 编辑模板。使用以下方法计算非安全图像位置的偏移量 来自 flash_layout.h 头文件的FLASH_S_PARTITION_SIZE 在此示例中,该值为 0x9FC00。
     

    image.pngimage.png

  3. 使用以下命令合并二进制文件。
    nxpimage utils 二进制图像合并 -c binary_merge_template.yaml -o merged_tfm_demo.bin
  4. 将 merged_tfm_demo 二进制文件放在已知位置,以便在以下步骤中轻松找到并对其进行签名。

对二进制文件进行签名

有多种选项可用于对图像进行签名。为了避免下载额外的程序,以下步骤使用可以在 zephyr 存储库中找到的 imgtool.py。

要在命令行中对二进制文件进行签名,请使用:

imgtool sign --version 1.0 --header-size 0x400 --pad-header --slot-size 0x440000 --max-sectors 800 --align 4 --pad --confirm --key "nxp_zephyr\bootloader\mcuboot\root-rsa-2048.pem"   "\knownPath\merged_tfm_demo.bin"   "\knownPath\signed_tfm_demo.bin" 

刷写 TFM 签名二进制文件

使用 Jlink

由于 mcuboot 映像已经刷入设备中。让我们直接使用 jlink 刷新签名的图像。

假设 Jlink 已经安装到您的电脑上。您可以在以下位置找到 jlink.exe:

C:\Program Files\SEGGER\JLink_V###\JLink.exe

连接到设备。

> 连接

> RW612

> 社署

> 4000

image.pngimage.png

主槽位于 0x18020000

loadfile "\knownPath\signed_tfm_demo.bin" 0x18020000

 image.pngimage.png

使用 MCUXpresso 进行 VSCode

如果您将signed_tfm_demo.bin 存储在其他地方,请将其复制到存储库的 build/zephyr 路径中。

右键单击项目,选择Flash the Selected Target

 

image.pngimage.png

选择signed_tfm_demo.bin并输入要编程二进制文件的地址。在本例中,该地址为0x18020000

控制台输出

重置设备以运行 mcuboot 应用程序 + tfm 演示。

*** Booting MCUboot v2.1.0-rc1-233-g346f7374ff44 ***
*** Using Zephyr OS build v4.1.0-rc1-35-gc031e127b0fd ***
I: Starting bootloader
I: Primary image: magic=unset, swap_type=0x1, copy_done=0x3, image_ok=0x3
I: Secondary image: magic=bad, swap_type=0x0, copy_done=0x2, image_ok=0x2
I: Boot source: none
I: Image index: 0, Swap type: none
I: Bootloader chainload address offset: 0x20000
I: Image version: v1.0.0
I: Jumping to the first image slot
Booting TF-M v2.1.1
[INF] Beginning TF-M provisioning
[WRN] TFM_DUMMY_PROVISIONING is not suitable for production! This device is NOT SECURE
[WRN] This device was provisioned with dummy keys. This device is NOT SECURE
[Sec Thread] Secure image initializing!
Creating an empty ITS flash layout.
Creating an empty PS flash layout.
[INF][PS] Encryption alg: 0x5500200
[INF][Crypto] Provision entropy seed...
[INF][Crypto] Provision entropy seed... complete.
*** Booting Zephyr OS build nxp-v4.0.0 ***
[00:00:09.058,779]  app: app_cfg: Creating new config file with UID 0x55CFDA7A
[00:00:10.092,276]  app: att: System IAT size is: 367 bytes.
[00:00:10.092,303]  app: att: Requesting IAT with 64 byte challenge.
[00:00:10.097,404]  app: att: IAT data received: 367 bytes.

          0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F
00000000 D2 84 43 A1 01 26 A0 59 01 23 AA 3A 00 01 24 FF ..C..&.Y.#.:..$.
00000010 58 40 00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 AA BB CC DD X@.."3DUfw......
00000020 EE FF 00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 AA BB CC DD ...."3DUfw......
00000030 EE FF 00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 AA BB CC DD ...."3DUfw......
00000040 EE FF 00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 AA BB CC DD ...."3DUfw......
00000050 EE FF 3A 00 01 24 FB 58 20 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 ..:..$.X .......
00000060 A7 A8 A9 AA AB AC AD AE AF B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 ................
00000070 B7 B8 B9 BA BB BC BD BE BF 3A 00 01 25 00 58 21 .........:..%.X!
00000080 01 4E 62 2B 02 F1 1A 68 BD 16 A3 44 CD 21 78 6D .Nb+...h...D.!xm
00000090 41 F6 F0 66 B7 C0 CA B9 CE FF CB 58 2C 70 C2 52 A..f.......X,p.R
000000A0 27 3A 00 01 24 FA 58 20 AA AA AA AA AA AA AA AA ':..$.X ........
000000B0 BB BB BB BB BB BB BB BB CC CC CC CC CC CC CC CC ................
000000C0 DD DD DD DD DD DD DD DD 3A 00 01 24 F8 3A 3B FF ........:..$.:;.
000000D0 FF FF 3A 00 01 24 F9 19 30 00 3A 00 01 24 FE 01 ..:..$..0.:..$..
000000E0 3A 00 01 24 F7 71 50 53 41 5F 49 4F 54 5F 50 52 :..$.qPSA_IOT_PR
000000F0 4F 46 49 4C 45 5F 31 3A 00 01 25 01 77 77 77 77 OFILE_1:..%.wwww
00000100 2E 74 72 75 73 74 65 64 66 69 72 6D 77 61 72 65 .trustedfirmware
00000110 2E 6F 72 67 3A 00 01 24 FC 73 30 36 30 34 35 36 .org:..$.s060456
00000120 35 32 37 32 38 32 39 2D 31 30 30 31 30 58 40 50 5272829-10010X@P
00000130 EA 50 C2 2A 43 83 D2 48 DC 35 75 36 97 F6 43 4C .P.*C..H.5u6..CL
00000140 98 BA BE 1E 24 F3 F5 23 6A 08 34 2B 0B 59 7A F1 ....$..#j.4+.Yz.
00000150 C6 C3 2E 1B CC E8 57 51 F3 0A C7 99 7E 91 DE FB ......WQ....~...
00000160 18 EE 55 D5 6D 49 D6 D4 6C 3A 3C 5E 9F 7E 47    ..U.mI..l:<^.~G

[00:00:10.287,009]  app: Persisting SECP256R1 key as #1
[00:00:10.434,117]  app: Retrieving public key for key #1

          0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F
00000000 04 3B E8 D6 DE DF BE 17 E4 C5 EC 80 8E 79 8D DE .;...........y..
00000010 50 9C A6 28 D1 9D DA 83 E1 90 21 01 0D 17 77 E2 P..(......!...w.
00000020 D6 AD C7 84 11 C1 16 CA 2B 81 4F 58 0E A0 EF 6C ........+.OX...l
00000030 89 CE 9C 3E F7 F2 D3 8D D7 56 FE 3C C0 88 E3 EC ...>.....V.<....
00000040 49                                              I

[00:00:10.486,689]  app: Calculating SHA-256 hash of value

          0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F
00000000 50 6C 65 61 73 65 20 68 61 73 68 20 61 6E 64 20 Please hash and
00000010 73 69 67 6E 20 74 68 69 73 20 6D 65 73 73 61 67 sign this messag
00000020 65 2E                                           e.


          0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F
00000000 9D 08 E3 E6 DB 1C 12 39 C0 9B 9A 83 84 83 72 7A .......9......rz
00000010 EA 96 9E 1D 13 72 1E 4D 35 75 CC D4 C8 01 41 9C .....r.M5u....A.

[00:00:10.535,947]  app: Signing SHA-256 hash

          0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F
00000000 C0 01 00 60 0F 91 B2 7C 45 23 27 78 2E DC E4 D5 ...`...|E#'x....
00000010 EB A3 00 A5 36 AD E3 07 4A 77 F8 8C 8F 53 B2 D5 ....6...Jw...S..
00000020 A0 D4 87 F6 E9 81 A8 8D 48 6F 41 8A 7E 66 3B D2 ........HoA.~f;.
00000030 43 17 FC 28 BD 48 54 80 0F 85 7A AD EB 6D 7E D7 C..(.HT...z..m~.

[00:00:10.582,417]  app: Verifying signature for SHA-256 hash
[00:00:10.604,945]  app: Signature verified.
[00:00:10.741,295]  app: Destroyed persistent key #1
[00:00:10.747,691]  app: Generating 256 bytes of random data.

          0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F
00000000 DA CD 89 21 56 F4 0A F8 46 F9 17 1B A2 3F 47 63 ...!V...F....?Gc
00000010 1E DC 08 3E 77 1E 4F 2D 0A 6F 0B 95 FF 12 2E BD ...>w.O-.o......
00000020 1E CA 6E 0F 07 21 A1 B1 FB E1 EE C6 25 FF 8A 3D ..n..!......%..=
00000030 C3 9E D0 6E E1 DA 2B 44 C3 64 EF D1 DF 9C 41 B1 ...n..+D.d....A.
00000040 26 BE 1E 9A 6A F6 CC 90 1D E1 26 A7 70 A8 90 F9 &...j.....&.p...
00000050 E6 54 EB 08 2B B8 A6 D4 5C 4D B7 0F 2A 60 E3 B2 .T..+...\M..*`..
00000060 63 99 E6 35 4D C8 A3 32 EA DF BE CD F6 C6 77 7E c..5M..2......w~
00000070 40 41 7D DB 9C AD 48 96 C6 EA 36 2C 9B F6 62 F5 @A}...H...6,..b.
00000080 55 CE 74 62 83 F2 93 A5 4A 1D 8E 16 0B 7C 0F A7 U.tb....J....|..
00000090 80 07 0C 35 44 08 EF 45 F8 E3 47 A8 CE 1A 5B C2 ...5D..E..G...[.
000000A0 75 F0 F9 AF E9 4C A7 E8 70 25 0E BC E6 76 70 1E u....L..p%...vp.
000000B0 0D E7 83 51 22 1F 1F B8 05 59 7F B6 B5 E0 43 95 ...Q"....Y....C.
000000C0 9E 2C C7 D1 09 BA FD BF E2 F5 26 97 6B 07 0D 60 .,........&.k..`
000000D0 15 3A 63 32 D8 28 C2 6E 16 31 C9 B1 4E D6 1E B4 .:c2.(.n.1..N...
000000E0 D3 F5 74 78 C0 3E B0 6F E3 98 C8 EE F2 19 ED 99 ..tx.>.o........
000000F0 A7 39 E2 2E 87 C0 BD A7 C0 03 2C 96 B2 67 50 38 .9........,..gP8

[00:00:10.865,339]  app: Initialising PSA crypto
[00:00:10.870,839]  app: PSA crypto init completed
[00:00:10.876,564]  app: Persisting SECP256R1 key as #1
[00:00:11.025,601]  app: Retrieving public key for key #1

          0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F
00000000 04 D9 A2 50 5E 46 60 72 AC E5 80 10 E6 4D 6D 0D ...P^F`r.....Mm.
00000010 B5 02 AB FC 7A 07 3E 98 74 D4 F0 EC 4F 83 D8 47 ....z.>.t...O..G
00000020 49 D0 A3 E8 0C 14 7E 24 79 A3 15 F6 37 77 4C E1 I.....~$y...7wL.
00000030 48 95 7A A6 78 8A E6 60 32 C8 64 BC B2 0F 55 B4 H.z.x..`2.d...U.
00000040 A4                                              .

[00:00:11.078,458]  app: Adding subject name to CSR
[00:00:11.084,291]  app: Adding subject name to CSR completed
[00:00:11.090,857]  app: Adding EC key to PK container
[00:00:11.097,031]  app: Adding EC key to PK container completed
[00:00:11.103,883]  app: Create device Certificate Signing Request
[00:00:11.129,706]  app: Create device Certificate Signing Request completed
[00:00:11.137,653]  app: Certificate Signing Request:

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIHpMIGQAgEAMC4xDzANBgNVBAoMBkxpbmFybzEbMBkGA1UEAwwSRGV2aWNlIENl
cnRpZmljYXRlMFkwEwYHKoZIzj0CAQYIKoZIzj0DAQcDQgAE2aJQXkZgcqzlgBDm
TW0NtQKr/HoHPph01PDsT4PYR0nQo+gMFH4keaMV9jd3TOFIlXqmeIrmYDLIZLyy
D1W0pKAAMAoGCCqGSM49BAMCA0gAMEUCIQCvq1EVicUgZyv80QV4T/sqhYiI9jbq
3feb7bcfImCU9QIgAt5ATTnQUan9zKasUVxBeHAdorHo+dW9oj86wdM1v4I=
-----END CERTIFICATE REQUEST-----

[00:00:11.178,921]  app: Encoding CSR as json
[00:00:11.184,360]  app: Encoding CSR as json completed
[00:00:11.190,364]  app: Certificate Signing Request in JSON:

{"CSR":"-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----\nMIHpMIGQAgEAMC4xDzANBgNVBAoMBkxpbmFybzEbMBkGA1UEAwwSRGV2aWNlIENl\ncnRpZmljYXRlMFkwEwYHKoZIzj0CAQYIKoZIzj0DAQcDQgAE2aJQXkZgcqzlgBDm\nTW0NtQKr/HoHPph01PDsT4PYR0nQo+gMFH4keaMV9jd3TOFIlXqmeIrmYDLIZLyy\nD1W0pKAAMAoGCCqGSM49BAMCA0gAMEUCIQCvq1EVicUgZyv80QV4T/sqhYiI9jbq\n3feb7bcfImCU9QIgAt5ATTnQUan9zKasUVxBeHAdorHo+dW9oj86wdM1v4I=\n-----END CERTIFICATE REQUEST-----\n"}

[00:00:11.233,581]  app: Done.
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-06-2026 01:15 AM
Updated by: