2046819_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2046819_ja-JP

2046819_ja-JP

[S32K3] S32K324 Lpspi 0~6とDMAチャネルの対応

S32K344 では、各種 DMA チャネルは LPSPI 0 ~ 6 と固定的に対応していますか?

DMA_IP_HW_CH_5 を LPSPI0 TX として、DMA_IP_HW_CH_5=4 を LPSPI0 RX として、LPSPI0 をスレーブ SPI として設定しましたが、マスター SPI がまだ初期化されていないときに RX の DMA 割り込みがトリガーされました。

DMA_IP_HW_CH_5 が LPSPI0 RX に設定され、DMA_IP_HW_CH_5=4 が LPSPI0 TX に設定されている場合、マスター SPI がメッセージの送信を開始すると、最初に TX 割り込みがトリガーされます。SPI0 に対応する DMA チャネルの設定が間違っていたのでしょうか?

Re: 【S32K3】S32K324 Lpspi 0~6 と DMA チャネルの対応ご返信ありがとうございます、問題は解決しました、ありがとうございます。
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 08:30 PM
Updated by: