2045555_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2045555_ja-JP

2045555_ja-JP

PMC ISR HIGH/LOW 検出 - MCU モジュール

こんにちは、私はRTDを使用しています:S32K3_RTD_4_0_0_P20_D2403_ASR_REL_4_7_REV_0000_20240315

安全マニュアルには、オンチップ低電圧検出器(LVD)がデフォルトで有効になっているという情報があります。tresosを使用してHVDを有効にし、autosarツールを使用してISRを追加しました。
たとえばV25の入力電圧を2.8Vに変更すると、もちろんISRが呼び出されます。
私の質問は次のとおりです。
このISRにどのように反応しますか?ISRのコードが実行されると、イベントのレジスタがクリアされるためです。
任意のコールバックを追加することは可能ですか? トレソスでは、このオプションは許可されていません。コールバックは McuPmcNotification に対してのみ許可されますが、
"コールバック関数への関数ポインター。
この通知は、スタンバイモードに入る前、ラストマイルレギュレーターが無効になった後、ドライバーによって呼び出されます。
このノードは、S32K312デリバティブではサポートされていません
注: 実装固有のパラメータ。
standby_modeは使っていません。

FCCU にはこのNCF_4のグループがありますが、ISR が PMC から呼び出され、FCCU のイベントは生成されません。


Re:PMC ISR HIGH / LOWが検出されました - MCUモジュール作品、ありがとう
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 10:49 AM
更新者: