2045427_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2045427_ja-JP

2045427_ja-JP

S32K310 Interrupt CFG

割り込みを設定するときにハンドラーが何を入力する必要があるかを知りたいです。 IRQ.pngたとえば、PIT 割り込みを使用する場合、未定義のハンドラーを置き換えるにはどの定義を使用すればよいですか。また、その定義はどのファイルにありますか。

Re: S32K310 Interrupt CFGご協力ありがとうございます。対処方法が分かりました。統合マニュアルではなくユーザーマニュアルを見ていたのですが、関連する情報が見つかりませんでした。Re:S32K310割り込みCFG

こんにちは @user

次のパスにあるモジュールドライバーの統合マニュアルを参照してください:C:\NXP \ S32DS.3.5 \ S32DS \ software \ PlatformSDK_S32K3 \ RTD \ Gpt_TS_T40D34M50I0R0 \ doc(パスは、ソフトウェアのバージョン、インストールされているS32DS、インストールディレクトリ、およびドライバーによって異なる場合があります)。PIT1割り込みハンドラ定義の場合は「PIT_1_ISR」となります。

この情報が役に立ったかどうか、さらに疑問がある場合はお知らせください。

- RomanVR。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-04-2026 11:36 PM
Updated by: