2045187_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2045187_ja-JP

2045187_ja-JP

新しいカメラをimx7dに移植する際のAndroidフレームワークの問題

こんにちは、

新しいカメラをimx7dボードに移植していました。640x480 YUYV イメージが出力され、画面は 320x240 RGB565 です。libcamera3 に OV5640 用の設定ファイルがいくつかあることに気づいたので、それらのファイルを参照して独自の cpp ファイルを作成しようとしました。しかし、Android フレームワークでの色変換によって何らかの間違いが発生しているようです。画面に大量の緑色のピクセルが表示されます。


これについて何か提案をいただけませんか?


#Linux #Android

LinuxRe: Android framework issue while porting new camera to imx7d

問題は解決しました。以前のカメラは YUYV 形式を出力せず、RAW8/RAW10 のみを提供していました (ただし、データシートには YUYV があると記載されていました...)。新しいカメラをもう一台購入しました。ビデオは正常に表示されています。

Re: Android framework issue while porting new camera to imx7d

こんにちは、

以前両方のYUYVを試しましたが、動作しませんでした

--> オリジナルの HAL ドライバもこれをサポートしていますが、キャプチャとレンダリングのときに機能します。HAL 形式の入出力に問題がないことを確認してください。次に、Android フレームワークの構成とアプリケーションをチェックして、アプリケーション レイヤーが正しく変換して表示できることを確認します。

よろしくお願いします、
志明

Re: Android framework issue while porting new camera to imx7d

こんにちは、志明さん


以前両方の YUYV を試しましたが、動作しませんでした。SO、ここでは異なる availFormats を使用しようとしました。


よろしくお願いいたします!

パトリックZ

 
 
Re: Android framework issue while porting new camera to imx7d

こんにちは、

HAL レイヤーでカメラ形式を RGB に変換しますか?HALコードでYUYVをコメントアウトするのはなぜですか?HALレイヤーでRGBに変換する必要はないと思います。

Zhiming_Liu_0-1739930697854.pngZhiming_Liu_0-1739930697854.png




よろしくお願いします、
志明

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 02:24 AM
Updated by: