2044999_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2044999_ja-JP

2044999_ja-JP

S32G3: RTD MemMap セクション違反 (LLCE の場合)

こんにちは、

[S32G3/Valeo] RTD MemMap セクション違反 - NXP コミュニティ」の提案に従い、LLCE の xxx_MemMap レビュー用のチケットを以下のように作成します (完全なドキュメントを添付します)。

GHS でコンパイルした後、以下のパラメータ/関数が適切なメモリ領域に含まれていないかどうかを確認してください。

=================================================================

(Can_43_LLCE_TS_T40D11M10I8R0) (Llce_Af_TS_T40D11M10I8R0)
Can_43_LLCE_AFcfg.c:
Llce_Eth2Can_EnabledFormats => BSSSセクションのCAN_43_LLCE_START_SEC_VAR_CLEARED_16_NO_CACHEABLEのデータ
pLlce_Can_AfBuffer => rodataセクションであるCAN_43_LLCE_START_SEC_CONFIG_DATA_UNSPECIFIEDのデータ

(Can_43_LLCE_TS_T40D11M10I8R0) (Llce_Af_TS_T40D11M10I8R0)
Can_43_LLCE_MAIN_SOC_PBcfg.c: // VariantPostBuildが有効になっています (MAIN_SOC)
Llce_Rx_Filters_List_MAIN_SOC => rodataセクションであるCAN_43_LLCE_START_SEC_CONFIG_DATA_UNSPECIFIEDのデータ
Llce_RxAf_Filters_List_MAIN_SOC => rodataセクションのCAN_43_LLCE_START_SEC_CONFIG_DATA_UNSPECIFIEDのデータ
Llce_Rx_Filters_Ctrl0_PB_MAIN_SOC => CAN_43_LLCE_START_SEC_CONFIG_DATA_UNSPECIFIED のデータ(rodata セクション)
Llce_Rx_Filters_Ctrl2_PB_MAIN_SOC => CAN_43_LLCE_START_SEC_CONFIG_DATA_UNSPECIFIED のデータ(rodata セクション)
Llce_Rx_Filters_Ctrl4_PB_MAIN_SOC => CAN_43_LLCE_START_SEC_CONFIG_DATA_UNSPECIFIED のデータ(rodata セクション)
Llce_Rx_Filters_Ctrl9_PB_MAIN_SOC => CAN_43_LLCE_START_SEC_CONFIG_DATA_UNSPECIFIED のデータ(rodata セクション)
Llce_Rx_Filters_Ctrl15_PB_MAIN_SOC => CAN_43_LLCE_START_SEC_CONFIG_DATA_UNSPECIFIED のデータ(rodata セクション)
Llce_RxAf_Filters_Ctrl0_PB_MAIN_SOC => CAN_43_LLCE_START_SEC_CONFIG_DATA_UNSPECIFIED のデータ(rodata セクション)
Llce_RxAf_Filters_Ctrl5_PB_MAIN_SOC => CAN_43_LLCE_START_SEC_CONFIG_DATA_UNSPECIFIED のデータ(rodata セクション)
Llce_RxAf_Filters_Ctrl9_PB_MAIN_SOC => CAN_43_LLCE_START_SEC_CONFIG_DATA_UNSPECIFIED のデータ(rodata セクション)
Llce_RxAf_Filters_Ctrl15_PB_MAIN_SOC => CAN_43_LLCE_START_SEC_CONFIG_DATA_UNSPECIFIED のデータ(rodata セクション)

(Can_43_LLCE_TS_T40D11M10I8R0) (Llce_Af_TS_T40D11M10I8R0)
Can_Llce:
llce_minihif => 静的グローバル変数が Can_43_LLCE_MemMap.h に含まれていません
u8Length => 静的ローカル変数は Can_43_LLCE_MemMap.h に含まれていません
stringBuf => 静的ローカル変数は Can_43_LLCE_MemMap.h に含まれていません

*****************************************************************************************************************************************************************
回答: この質問は、NXPコミュニティのタグ「LLCE」を介してLLCEチームに提起してください。
*****************************************************************************************************************************************************************


LLCERe: S32G3: RTD MemMap Sections Violations (For LLCE)

こんにちは、

修正が予定されているかどうかご存知ですか?もしSOなら、いつですか?

Re: S32G3: RTD MemMap Sections Violations (For LLCE)

こんにちは、

あなたの質問に関して、Valeo からの非常に遅いフィードバック:

1. 「Llce_Eth2Can_EnabledFormats => bssセクションのCAN_43_LLCE_START_SEC_VAR_CLEARED_16_NO_CACHEABLEのデータ」とおっしゃった場合
Llce_Eth2Can_EnabledFormats は、たとえば .mcal_bss_no_cacheable にあるべきだと言っていますが、実際には .bss セクションに配置されていますか?

この変数は4の値で初期化されていますが、変数は.dataではなく.bssセクション内にあります。セクションSO、変数はたとえば .mcal_data_x にある必要があります。

Kamal_Yousry_1-1756909096316.png

Kamal_Yousry_2-1756909124610.png


2.グローバル静的変数llce_minihif を適切な MemMap セクションに含めます。u8Length/ stringBuf は関数の静的変数であり、SWS_MemMap_00023 に従って関数の本体内に MemMap を追加できないため、MemMap の制御下にありません。MemMap セクションでそれらを制御する必要がある場合は、AUTOSAR の推奨事項に従うことができます。 「関数の静的変数の特別なメモリ マッピングを強制するには、この変数をファイルの静的スコープに移動する必要があります。」

この変数はCan_43_LLCE_TS_T40D11M10I10R0で修正されたようです。

3. Llce_Rx_Filters_List_ / Llce_RxAf_Filters_List_ については、正しいセクションに配置しましたか?

下の画像を見ると、(static、static const) がありますが、それらはすべて .mcal_cont_cfg という同じセクションに配置されています。これは rodata であり、このファイルは生成されるSO、どのセクションに配置するかは私の責任ではありません。

Kamal_Yousry_3-1756909544098.png


以前のやり取りでは、新しいソフトウェア バージョンがないため、次のリリースではソフトウェア アップデートは行われないと予想されていました。それはまだCASEなのでしょうか?

Re: S32G3: RTD MemMap Sections Violations (For LLCE)

こんにちは、コングさん。

弊社側からの回答をお客様にまとめましたが、今のところそれ以上のフィードバックはありません。

あなたが提起した LLCE に関する質問に対するさらなるフィードバックをお願いするために、お問い合わせに個別のメールを送信しました。

お客様からの返信があればここで更新します。

よろしくお願いいたします。

リチャード・チャン。

Re: S32G3: RTD MemMap Sections Violations (For LLCE)

こんにちは、リチャード。
更新情報をありがとうございます!

S32GのCDは2025年3月にリリース予定で、2025年5月にもリリース予定です。それ以降のリリース予定はありません。SO、このトピックに関する情報を収集し、これらの実装を2025年5月のリリースに組み込む予定です。

最初の回答の質問に対するフィードバックをお願いします。

1. 彼らの言っていることは正しく理解していますか?例えば、 「Llce_Eth2Can_EnabledFormats => BSSSセクションのCAN_43_LLCE_START_SEC_VAR_CLEARED_16_NO_CACHEABLEのデータ」と書いてある場合、
Llce_Eth2Can_EnabledFormats は、たとえば .mcal_bss_no_cacheable にあるべきだと言われていますが、実際には .bss セクションに配置されていますか?
2.
グローバル静的変数llce_minihif を適切な MemMap セクションに含めます。u8Length/ stringBuf は関数の静的変数であり、SWS_MemMap_00023 に従って関数の本体内に MemMap を追加できないため、MemMap の制御下にありません。MemMapセクションで制御する必要がある場合は、AUTOSARの推奨事項に従うことができます。 「関数の静的変数に特別なメモリマッピングを強制するには、この変数をファイルの静的スコープに移動する必要があります。」これは強い要求であるとCANご確認いただけますか?
3.Llce_Rx_Filters_List_ / Llce_RxAf_Filters_List_ については、お客様がこれを間違ったセクションに配置されていると考える理由を確認しましたか?

Re: S32G3: RTD MemMap Sections Violations (For LLCE)

こんにちは、

修正の期待に関する元のチケットの更新によると、お客様は 6 月までにコードをフリーズする予定です。

多くのコンポーネントが関係しており、パッチが必要なため、6月までにそれらをまとめるのは難しいでしょう。

SO、お客様からさらに指示がない限り、現在の想定/リソースに従って計画を立ててください。

よろしくお願いいたします。

リチャード・チャン。

Re: S32G3: RTD MemMap Sections Violations (For LLCE)

こんにちは、コングさん。

更新が遅くなり申し訳ございませんが、元のチケットでわかるように、お客様からのフィードバックはまったくありません。

私はこれを再度推進しますが、現状の評価に応じて計画を立てることがCANそうです。

よろしくお願いいたします。

リチャード・チャン。

Re: S32G3: RTD MemMap Sections Violations (For LLCE)

こんにちは、リチャード。

このトピックに関して何か最新情報はありますか?

S32G の 3 月の CD にできるだけ早く実装する必要があります。

よろしくお願いいたします。

コング

Re: S32G3: RTD MemMap Sections Violations (For LLCE)

2. はい、これらの詳細を記録するためにチケットAF-4950を作成しました。チケットの詳細を確定するために、上記の質問の確認を待っています。

Re: S32G3: RTD MemMap Sections Violations (For LLCE)

こんにちは、

更新情報をありがとうございます。

1.Llce_Rx_Filters_List_ / Llce_RxAf_Filters_List_ については、なぜお客様がこれを間違ったセクションに配置されていると考えるのかをさらに確認します。

2. 残りの部分については、適切なセクションが含まれるように修正するとおっしゃっていましたが、修正するためのチケットや計画は用意されていて、お客様と共有できますか?

3. 元のチケット「 [S32G3/Valeo] RTD MemMap セクション違反 - NXPコミュニティ」に記載されているように、FAE はこの問題の修正に関するお客様の期待について確認しており、追加情報が入りましたらここで更新します。

よろしくお願いいたします。

リチャード・チャン。

Re: S32G3: RTD MemMap Sections Violations (For LLCE)

こんにちは、

まず、レポートを理解する必要があります。「Llce_Eth2Can_EnabledFormats => bssセクションのCAN_43_LLCE_START_SEC_VAR_CLEARED_16_NO_CACHEABLEのデータ」と書かれている場合、
Llce_Eth2Can_EnabledFormatsは例えば.mcal_bss_no_cacheable、しかし、実際には.bssに配置されますセクション?
上記の前提となる理解に従うと、フィードバックは次のようになります。
NXP は次のことを行います。
• グローバル静的変数 llce_minihif を適切な MemMap セクションに含めます。u8Length/ stringBuf は関数の静的変数であり、SWS_MemMap_00023 に従って関数の本体内に MemMap を追加できないため、MemMap の制御下にありません。MemMap セクションでそれらを制御する必要がある場合は、AUTOSAR の推奨事項に従うことができます。「関数の静的変数の特別なメモリ マッピングを強制するには、この変数をファイルの静的スコープに移動する必要があります。」これは強い要求であることをCAN確認できますか?
• グローバル静的変数定義llce_minihifを適切なMemMapセクションに含める
• Llce_Eth2Can_EnabledFormats の宣言を対応する MemMap セクションに含めます。これがおそらく置き忘れの原因です。
• pLlce_Can_AfBuffer の宣言を対応する MemMap セクションに含め、現在の MemMap セクションが適切かどうかを再確認します。
• Llce_Rx_Filters_List_ / Llce_RxAf_Filters_List_ はすでに対応する MemMap セクションに配置されているため、変数の配置ミスの原因を特定するには追加の分析が必要です。

Re: S32G3: RTD MemMap Sections Violations (For LLCE)

こんにちは、

アップデートはありますか?

よろしくお願いいたします。

リチャード・チャン。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 06:35 PM
更新者: