2044376_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2044376_ja-JP

2044376_ja-JP

FRDM-MCXA156、LPUART1機能していません

Hi,

FRDM-MCXA156 と MCUXpresso IDE v24.12 を使用しています

仕事がLPUART1できません。
LPUART0を使用するサンプルfrdmmcxa156_lpuart_edma_transferをインポートし、不要なコードをすべて削除するように簡略化しました。ファイルlpuart_edma_transfer.cのみ変更しました。LPUART0を初期化し、文字「A」を書き込み、ステータスフラグを読み取るようになりました。
次にLPUART0関連するすべての参照をLPUART1関連に変更しました。LPUART0バージョンとLPUART1バージョンの両方を以下に添付します。

LPUART0バージョンを実行すると、 'A'が送信され、ステータスフラグは00c000c0です。

LPUART1バージョンを実行すると、 'A'は送信されず、ステータスフラグは次のとおりです00000040

おそらく、LPUART1バージョンからレジスタの初期化が欠落しているのでしょうが、それが何であるかはわかりません。


BR,

jukka

開発ボードMCXA日時:FRDM-MCXA156、LPUART1機能していません

OK、問題を見つけました。時計をLPUART1に取り付けなければなりません。
これらの行が欠落していました


            CLOCK_SetClockDiv(kCLOCK_DivLPUART1, 1u);
            CLOCK_AttachClk(kFRO12M_to_LPUART1);

元の例では、BOARD_InitDebugConsole() にありました。

日時:FRDM-MCXA156、LPUART1機能していません

LPUARTレジスタは、whileループで実行が中断されるとダンプします
LPUART0


0x4009F000  04040003 00000202 00000000 00000000  ................
0x4009F010  19000004 00C00000 000C0000 00001000  ......À.........
0x4009F020  00000000 00000000 00C10099 00000000  ..........Á.....
0x4009F030  00001000 ??????00 ???????? ????????  ....????????????

LPUART1


0x400A0000  04040003 00000202 00000000 00000000  ................
0x400A0010  19000004 00000000 000C0000 00001000  ................
0x400A0020  00000000 00000000 00410099 00000100  ..........A.....
0x400A0030  00001000 ??????00 ???????? ????????  ....????????????

おそらく、一部のクロック初期化が欠落しています???

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎01-05-2026 02:38 AM
更新人: