2043548_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2043548_ja-JP

2043548_ja-JP

GUI-GUIDERログイン失敗

nxp.com からGUI-GUIDER v1.9.0-GAをダウンロードしてインストールしました。

ホストマシンはWindows11です。

GUI-GUIDERをユーザーおよび管理者として実行しようとしました。NXPのユーザー名とパスワードを入力すると、認証に失敗します。同じNXPのユーザー名とパスワードを使用して、正しいユーザー名とパスワードを持っている nxp.com =>でプロファイルに直接ログインできます。nxp.com ==からログアウトしてGUI-GUIDERにログインしようとしましたが>>同じ認証に失敗しました。

作業を済ませるために、昨年からインストールしたGUI-GUIDER v1.8.1-GAを試してみました。今回は認証に合格し、テキストメッセージで2FAを送信するオプションが表示されます。しかし、2FAテキストメッセージが届きません。

nxp.com にログインすると、10秒以内にテキストメッセージで2FAが届きます。

==>> ユーザーログインサーバーがダウンしています。

できるだけ早く修正してください。


タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 10:55 AM
更新者: