2043310_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2043310_ja-JP

2043310_ja-JP

MemManageとHardFaultはデバッグ時に出てくるので、動作しません

こんにちは。

現在、s32k324ボードを使用しています。
簡単なサンプルコードを実行していますが、デバッグ中に次の2つのエラーが発生します


MemManage: プロセッサは、実行が許可されていない場所から命令フェッチを試みました。
HardFault: 障害がハード障害にエスカレーションされました。

解決策を教えてください。

ありがとうございます。

Re:デバッグ時にMemManageとHardFaultが出てくるので、動作しません

ありがとうございます!
おかげさまで解決できました

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 10:54 AM
更新者: