2043299_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2043299_ja-JP

2043299_ja-JP

EB Tresos のステータスがジェネレーターの実行に失敗したと表示される

Hello,

MCALパッケージを統合しようとしていますが、生成中に次のような検証エラーが発生します:「モジュール「Dio_TS_T40D2M20I0R0」のジェネレーター「Dio_TS_T40D2M20I0R0_UniqueNGGeneratorId」(モード:「検証」)の実行に失敗しました」と「パラメータービルドファイルが見つかりません」エラー。

ファイルは生成されていますが、検証 get は失敗します。理由は何でしょうか?


Rohitk23_0-1739438920386.pngRohitk23_1-1739438946334.png


Re: EB Tresos のステータスがジェネレーターの実行に失敗したと表示される

こんにちは@RaySong

プライベートメッセージも送りました。

Re: EB Tresos のステータスがジェネレーターの実行に失敗したと表示されるこんにちはJulián_AragónM
私は現在同じ問題に直面しています。現在利用可能な解決策があるかどうか尋ねてもよろしいですか?
Re: EB Tresos のステータスがジェネレーターの実行に失敗したと表示される

Hello Julián_AragónM,

この情報をいただきありがとうございます。

この問題が修正されましたら、更新をお知らせください。このチケットを締め切ります。


ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

Re: EB Tresos のステータスがジェネレーターの実行に失敗したと表示される

こんにちは@Rohitk23

SWチームから返答をいただきました。この問題は、S32K1 パッケージでも報告されています。チームは、修正の予定日があるかどうかを確認しようとしていますが、現時点ではありません。

この問題に関して、プライベートメッセージを送りました。

Best regards,
Julián

Re: EB Tresos のステータスがジェネレーターの実行に失敗したと表示される

Hi @Rohitk23.,

これについては、社内チームに連絡させてください。回答が得られたら、更新します。

Best regards,
Julián

Re: EB Tresos のステータスがジェネレーターの実行に失敗したと表示されるこんにちはJulián_AragónM、

迅速な対応ありがとうございました。
はい、生成はエラーなしで機能しています。S32K1のどの機能バージョンでこれが修正されるのか教えてください。
Re: EB Tresos のステータスがジェネレーターの実行に失敗したと表示される

こんにちは@Rohitk23

これを社内チームと話し合ったところ、S32K3 RTDも同様の問題を報告したようです。根本的な原因はプラグイン環境にあり、ドライバーの問題ではありません(すでに私たちの側で処理されています)が、ソフトウェアのリリースに問題があるところがあるため、これは次のリリースで修正されることを願っています。 

したがって、Generate はコード生成ファイルに影響を与えることなく機能します。

ご不便をおかけして申し訳ございません。

Best regards,
Julián

Re: EB Tresos のステータスがジェネレーターの実行に失敗したと表示される

Hello Julián_AragónM,

ご返信ありがとうございます。提供されたリンクで確認しようとしましたが、うまくいきません。私の以前の入力によると、検証を行っている間、「パラメータビルドファイルがありません」(添付のスクリーンショットの下)というエラーが出ています。

I am using S32K1_RTD_2_0_0_QLP1_D2408_ASR_REL_4_7_REV_0000_20240809. 

EB Tresos のバージョンは 29.0.0 です

 

他に必要な情報があればお知らせください。

Re: EB Tresos のステータスがジェネレーターの実行に失敗したと表示される

こんにちは@Rohitk23

これは RTD パッケージの例ですか。ドライバーのバージョンとEB Tresosを教えてください。

このコミュニティの投稿を参照できます:解決済み:Re:EB Tresosエラーコード60002 - NXPコミュニティ。一部のモジュール構成によって解決された場合。

これでうまくいかない場合は、パッケージ全体をアンインストールして再度インストールしてみてください。

Best regards,
Julián

Re: EB Tresos status is showing failed to run generator

私も同じ問題に遭遇しました。解決策はありますか?

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎02-10-2026 03:27 AM
更新人: