2041778_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2041778_ja-JP

2041778_ja-JP

ULPCD用のPNEV5190B/OM27642EVKの準備

ステップ1:設定でDCDCを無効にする( PNEV5190B および OM27642EVKで有効)

  • EEPROMへの0x21 PWR_CONFIGへの書き込み(アドレス:0x0000)
    • これにより、DCDC が無効になります。
    • & は、VUP に VBAT = VBATPWR と同じ電源電圧を供給する必要があることを選択します。

ハードウェアが適切に変更される前に、後でRFを有効にしないでください。

VUPを供給せずにRFを有効にすると、PN5190 / PN7642が死ぬ可能性があります。

ステップ2:電源VUP = VBATPWR

  • ジャンパーJ13の位置を接続します:1-2:
    • これにより、VUPはVBATPWR = 3.3Vで供給されます
Tomas_Parizek_0-1739277256705.pngTomas_Parizek_0-1739277256705.png

PN5190 EVK: ULPCDを使用する最終アプリケーションでは、「DC-DC」 インダクタ(L2) をゼロ抵抗/短絡に置き換える必要があることに注意してください。

Tomas_Parizek_0-1752585917991.pngTomas_Parizek_0-1752585917991.png

PN7642 EVK: 

OM27642EVKはジャンパ設定を必要とせず(DC-DCはデフォルトでは使用されません)、ユーザーはEEPROMでDC-DCを無効にする必要があります(アドレス0x0000、値0x21)

その後、RFをオンにしてULPCDを実行できます

Tomas_Parizek_0-1752586235231.pngTomas_Parizek_0-1752586235231.png
  • ULPCDを使用する最終アプリケーションでは、「DC-DC」 インダクタ(L2) をゼロ抵抗/短絡に置き換える必要があることに注意してください。
  • また、 R8 を配置する必要があります

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-05-2026 10:42 AM
Updated by: