2041751_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2041751_ja-JP

2041751_ja-JP

NTM88H135ST1 の最大定期ウェイクアップ間隔はどれくらいですか。

私は TPMS アプリケーションに NTM88 を使用しており、バッテリーを節約するために、センサーが倉庫にあるときや輸送中のときは定期的な間隔を 60 分に増やしたいと考えています。現在、サンプル コードでは PWUCS0 の値を変更することによって最大 255 秒までしか変更できないのですが、どのように変更すればよいか教えていただけますか。

Re: what is the maximum periodic wakeup interval of NTM88H135ST1.

こんにちは、

誤解があるかも知れません。定期ウェイクアップ タイマー (PWU) の詳細についてはユーザー マニュアル UM11227のセクション 10.14を参照してください。

マニュアルに記載されているとおり:

定期ウェイクアップ タイマー (PWU) は、定期的な割り込みを生成して、MCU を任意の STOP モードからウェイクアップします。また、MCU を再起動するためのオプションの定期リセットも備えています。"

割り込みが生成されるまでの時間を変更するには、次のレジスタを調整する必要があります。

  1. PWUDIV (アドレス $001C)
    WDIV[7:0]ビットは、ウェイクアップクロックを決定する入力LFOクロックの分周器を制御します。これにより、1 kHz LFO を想定すると、ウェイクアップ クロック周期は0.504 秒から 4.584 秒になりますWDIV[7:0]の動作範囲は$00~$FFです。

    ErikaC_1-1739380630186.png
  2. PWUCS0 (アドレス $001D)
    WUT[7:0]ビットは、次の割り込みがトリガーされる前に発生する必要のあるウェイクアップクロック(WCLK)の数を定義します。割り込み時間 ( RCLK ) は次のように計算されます。

    ErikaC_2-1739380682168.png

    WUT[7:0]1~255に設定すると、ウェイクアップ割り込み時間の範囲は0.504秒~1168.92秒( 0.504秒単位)になります。

  3. PWUCS1 (アドレス $001E)
    PRST[7:0]ビットは、次の定期リセットが発生する前に必要なウェイクアップ割り込み( RCLK )の数を指定します。リセット時間 ( PRT ) は次のように計算されます。

    ErikaC_3-1739380719170.png

    PRST[7:0]1~255に設定すると、周期リセット時間の範囲は0.504秒~4967.91分になります。

したがって、PWU 時間を変更する場合は、必要に応じてこれらのレジスタを変更してください。

この情報がお役に立てれば幸いです。

Re: what is the maximum periodic wakeup interval of NTM88H135ST1.では、WCLK の値を 1 秒から 95 秒に変更できるのでしょうか?Re: what is the maximum periodic wakeup interval of NTM88H135ST1.

こんにちは、

ウェイクアップ期間は 504 ミリ秒から 95 秒の間で設定できます。

よろしくお願いします。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎02-04-2026 07:27 AM
更新者: