2041456_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2041456_ja-JP

2041456_ja-JP

S32k312 C40_Ip write pflash に関する質問

こんにちは!

私はRTD5.0.0でs32k312を使用していますが、pflashの消去C40_Ipに問題があります。

  1. ブロック 0(0x420000-0x500000) の消去に失敗しました。hard_faultが発生します。
  2. ブロック 1(0x500000-Hse_start) の消去に成功しました。

https://community.nxp.com/t5/S32K/S32K344-C40-IP-Hardware-Fault-Problem/td-p/1697432 投稿を見つけました 

Vandarkholme_0-1739254907580.png

しかし、RTD 5.0.0ではC40_ip.h、「Fls_MemMap.h」存在しません

Vandarkholme_1-1739255046525.png

では、C40_Ip APIをRAMに格納する方法は?私にいくつかのサンプルプロジェクトを提供できますか?感謝



Re:S32k312についての質問C40_Ip pflashを書きます

main.pngA8A99288-1158-4791-B832-AD5C70B8BB68.png

Re:S32k312についての質問C40_Ip pflashを書きます
こんにちは、上の写真に従って変更を加えましたが、それでも消去は失敗します。
他に注意すべき点はありますか?
Re:S32k312についての質問C40_Ip pflashを書きます

Hi@ヴァンダークホルム

2025-01-10_11-17-49.png

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-04-2026 11:51 PM
更新者: